TI Training home
Jacinto™ 7 processors demonstrations
Jacinto 7 Rugged ADAS EVM with TDA4VM
Jacinto™ 7 processors demonstrations
Email
Jacinto 7 Rugged ADAS EVM with TDA4VM
[MUSIC PLAYING] Hello. Today, we're talking about the TDA4 ecosystem, and we have a broad ecosystem of both software and hardware partners. And what I'm going to show you right now is an example of a hardware ecosystem partner called D3 Engineering. They've created what's called an RVT on the TDA4 platform. This is meant to be an in-vehicle development platform, where our normal EVMs are for in lab. And so this hardware, along with the TI EVM, will complete, whether you're in lab or in vehicle.
So this is the D3 Engineering RVP built on the TDA4 platform. There's the board side. It's got all the standard sensors-- four camera sensors, LiDAR sensors, radar sensors. It's got standard vehicle connection as well as Ethernet connection. And so you can take this box, available today, and put it in a vehicle and start your development in-vehicle on the TDA4 platform.
For more information on the D3 RVP and other ecosystem partners, see the links below. [音乐播放] 大家好! 今天,我们要谈论的是 TDA4 生态系统, 我们拥有一个由软件和 硬件合作伙伴共同打造的 广泛生态系统。 我现在要向您 展示的是一家称为 D3 Engineering 的 硬件生态系统 合作伙伴提供的一个案例。 他们在 TDA4 平台上创建了 这个称之为 RVT 的硬件。 这意味着该硬件需要 在车载开发平台完成, 而我们的普通 EVM 需要在实验室完成。 因此,该硬件以及 TI EVM 需要分别 在实验室中 及在车辆中完成。 我手中拿的这个是在 TDA4 平台上 完成的 D3 Engineering RVP。 这一面是电路板侧。 它配备了所有 标准传感器,包括四个 摄像头传感器、激光雷达 传感器和雷达传感器。 它支持标准的 车辆连接以及 以太网连接。 所以,现在购买后, 您便可以 将这个盒子安装在车辆上, 然后在 TDA4 平台上 开始进行车载开发。 有关 D3 RVP 和其他 生态系统合作伙伴的更多信息, 请参见下面的链接。 [음악 재생]
안녕하세요.
오늘은 TDA4 에코시스템에 대해 말씀드리겠습니다.
우리는 소프트웨어와 하드웨어 파트너로 구성된 광범위한 에코시스템이 있습니다.
지금 보여드리는 것은 D3 Engineering이라는 하드웨어 에코시스템 파트너의 제품입니다.
이 파트너가 TDA4 플랫폼에서 RVT라는 것을 만들었습니다.
실험실에서 사용되는 EVM처럼 차량 내 개발에 사용되는 플랫폼입니다.
이 하드웨어와 TI EVM만 있으면 실험실에서든 차 안에서든 개발을 할 수 있겠죠.
TDA4 플랫폼으로 제작된 D3 Engineering RVP입니다.
여기가 보드 쪽이고요.
모든 표준 센서가 있습니다.
네 개의 카메라 센서, LiDAR 센서, 레이더 센서.
표준 차량 커넥터도 있고 이더넷 연결도 가능합니다.
이 제품은 지금 바로 구매할 수 있습니다.
바로 차량에서 TDA4 플랫폼을 사용한 개발을 시작할 수 있습니다.
D3 RVP와 다른 에코시스템 파트너에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 링크를 참조하세요.
Description
January 7, 2020
The rugged development kit from D3 Engineering utilizes the Jacinto TDA4VM and allows engineers to evaluate next-generation ADAS designs in lab and vehicle environments.