ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:12/09/2021

入力例:12/09/2021

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:12/09/2021

入力例:12/09/2021

並べ替え:

279 結果

(日本語吹替版)オペアンプを使って SAR A/D コンバータを駆動する場合の直線範囲

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
18:58
オペアンプを使ってSAR型ADCを駆動する際の注意: オペアンプを使った直線性を備えた駆動回路の設計、特にオペアンプの同相モード範囲と出力振幅の限界が、SAR A/Dコンバータの性能にどのように影響するかについて説明します。同相モードや出力振幅の制限の影響を避けるためのオペアンプの設計手法についても解説します。
 The TIDA-01021 connected to the ADC12DJ3200EVM and LMX2594EVM.

複数クロックの同期:ハードウェア設定

日付:
2017年 12月 19日

所要時間::
02:31
このビデオはTIDA-01021 の 2 つのクロック出力間の DEV_CLK スキュー、2 個の ADC12DJ3200EVM のアナログ・チャネル間スキューを解説します。

アナログ・セミナー・ビデオ集 TI プレシジョン・ラボ

日付:
2019年 8月 18日

所要時間::
05:24
アナログ・セミナー TIプレシジョン・ラボは、エンジニア向けにアンプやアイソレータなどの短い製品分野別オンラインセミナー・ビデオ集です。

アナログ・セミナー TI プレシジョン・ラボ:ADC

アナログ・セミナー TI プレシジョン・ラボ ADC

Using SPICE Monte Carlo Tool for Statistical Error Analysis(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
07:09
TINA-SPICE モンテカルロ分析を使用して統計的な誤差分析を行う方法を解説します。

Understanding and Calibrating the Offset and Gain for ADC Systems(英語)

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
13:22
ゲイン誤差とオフセット誤差を計算する方法と、キャリブレーションを通じて除去する方法について説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版)直流特性の仕様について: 入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス リファレンス電圧範囲 INL(積分非直線性)DNL(微分非直線性)

日付:
2018年 2月 16日

所要時間::
16:10
A/D コンバータの直流特性の仕様について: このセクションのテーマは、通常の A/D コンバータのデータシートに記載されている特性仕様の見方や注意点です。 このビデオでは、入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス、リファレンス電圧範囲、積分非直線性 INL、微分非直線性 DNL について説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) AC と DC の仕様について: オフセット誤差、ゲイン誤差、CMRR(コモンモード除去)、PSRR(電源除去比)、SNR(信号対ノイズ比)、THD(全高調波歪)

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
11:29
交流仕様と直流仕様について: このビデオでは、オフセット誤差、ゲイン誤差、同相モード除去比、電源リップル除去比について解説。また、信号-雑音比や全高調波歪などの交流仕様についても説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) SAR (逐次比較型) A/D コンバータの入力型式

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
13:41
テーマは SAR、逐次比較型 A/D コンバータの入力型式です。 このビデオでは、シングルエンド、疑似作動、完全差動、真の差動の各入力型式の違いについて説明します。またユニポーラ入力とバイポーラ入力ならびにスイッチト・キャパシタ型と内部バッファ内蔵の SAR 型コンバータについても解説します。
2-3: 計測アンプを使ってSAR A/Dコンバータを駆動する場合の直線範囲

TI プレシジョン・ラボ - データ・コンバータ: 2-4 計測アンプを使ってSAR A/Dコンバータを駆動する場合の直線範囲

日付:
2018年 8月 18日

所要時間::
10:22
アナログ・セミナー データ・コンバータのトレーニング・ビデオ。リニア動作向けにフロントエンド計測アンプ駆動回路を設計する方法を紹介します。

TI プレシジョン・ラボ - ADC: AD 変換入門(日本語吹替版)

A/D コンバータのデータシートに掲載されている主な仕様について説明します。

TI プレシジョン・ラボ - ADC: AD コンバータ・ドライブ・トポロジー(日本語吹替版)

ADC の入力信号の駆動に使用できるさまざまなタイプのフロント・エンド・トポロジーについて説明します。

THS4551 評価モジュール(EVM) の概要

日付:
2016年 9月 12日

所要時間::
04:21
今日は、TI の THS4551 DGK 評価モジュール(EVM) の重要な機能のデモを行います。

THS4551 の製品概要

日付:
2016年 9月 12日

所要時間::
05:17
今日は、TI の THS4551 をご紹介します。

Statistics Behind Error Analysis(英語)

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
07:02
データシートに記載されている仕様の代表値と最大値の統計的な含意について取り上げます。

Selecting and Verifying the Driver Amplifier(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
09:02
ドライバ・アンプを選択するプロセスとその SPICE モデルの検証方法を紹介します。
SAR ADC Power Scaling

SAR ADC Power Scaling(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
18:42
低消費電力システムの設計時の検討事項を取り上げます。

SAR ADC Input Driver Design(英語)

SAR(逐次比較型)ADC 向け入力ドライバ回路の設計法について説明します。

Refine the Rfilt and Cfilt Values(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
13:43
外部 R と C の値の選択を最適化するプロセスを紹介します。

Math Behind the R-C Component Selection(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
06:10
ADC SAR Drive Calculator(英語)で使用している数学アルゴリズムを紹介します。
279 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki