ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:10/20/2021

入力例:10/20/2021

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:10/20/2021

入力例:10/20/2021

並べ替え:

415 結果

(日本語吹替版)オペアンプを使って SAR A/D コンバータを駆動する場合の直線範囲

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
18:58
オペアンプを使ってSAR型ADCを駆動する際の注意: オペアンプを使った直線性を備えた駆動回路の設計、特にオペアンプの同相モード範囲と出力振幅の限界が、SAR A/Dコンバータの性能にどのように影響するかについて説明します。同相モードや出力振幅の制限の影響を避けるためのオペアンプの設計手法についても解説します。

電源 IC

電源 IC に関するウェブセミナー集

設計のヒントを短時間で習得!日本語ウェブセミナー集

これまでに実施した日本語ウェブセミナーを公開

計測アンプを使ってSAR ADCを駆動する場合の直線範囲(日本語)

日付:
2019年 5月 23日

所要時間::
10:22
リニア動作向けにフロントエンド計測アンプ駆動回路を設計する方法を紹介します。
 The TIDA-01021 connected to the ADC12DJ3200EVM and LMX2594EVM.

複数クロックの同期:ハードウェア設定

日付:
2017年 12月 19日

所要時間::
02:31
このビデオはTIDA-01021 の 2 つのクロック出力間の DEV_CLK スキュー、2 個の ADC12DJ3200EVM のアナログ・チャネル間スキューを解説します。

組み込みプロセッシング

組み込みプロセッシングに関するウェブセミナー集

インダストリアル

産業機器向けソリューション、リファレンスデザインや設計のヒントをご紹介するビデオ版オンラインセミナー集。各ビデオ20分~1時間と手軽にご視聴いただけます。

アプリケーションにとって最適なADCアーキテクチャの選択 パート 2: 高精度の逐次比較型およびデルタ・シグマ A/D コンバータ

日付:
2016年 2月 26日

所要時間::
05:56
このビデオでは、逐次比較レジスタ つまり SAR AD コンバータの動作方法の概要について説明します。

アプリケーションにとって最適なADCアーキテクチャの選択 パート 1: 高精度の逐次比較型およびデルタ・シグマ A/D コンバータ

日付:
2016年 2月 26日

所要時間::
07:12
このビデオでは、現在使用されている非常に一般的なA/Dコンバータ・アーキテクチャのいくつかに関する概要と 各種アプリケーションで使用する場合のそれぞれの利点を説明します。

アナログ・セミナー・ビデオ集 TI プレシジョン・ラボ

日付:
2019年 8月 18日

所要時間::
05:24
アナログ・セミナー TIプレシジョン・ラボは、エンジニア向けにアンプやアイソレータなどの短い製品分野別オンラインセミナー・ビデオ集です。

アナログ・セミナー TI プレシジョン・ラボ:ADC

アナログ・セミナー TI プレシジョン・ラボ ADC

アナログ IC

アナログ IC に関するウェブセミナー集

Using SPICE Monte Carlo Tool for Statistical Error Analysis(英語)

日付:
2018年 2月 18日

所要時間::
07:09
TINA-SPICE モンテカルロ分析を使用して統計的な誤差分析を行う方法を解説します。

Understanding and Calibrating the Offset and Gain for ADC Systems(英語)

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
13:22
ゲイン誤差とオフセット誤差を計算する方法と、キャリブレーションを通じて除去する方法について説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版)直流特性の仕様について: 入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス リファレンス電圧範囲 INL(積分非直線性)DNL(微分非直線性)

日付:
2018年 2月 16日

所要時間::
16:10
A/D コンバータの直流特性の仕様について: このセクションのテーマは、通常の A/D コンバータのデータシートに記載されている特性仕様の見方や注意点です。 このビデオでは、入力容量、漏れ電流、入力インピーダンス、リファレンス電圧範囲、積分非直線性 INL、微分非直線性 DNL について説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) AC と DC の仕様について: オフセット誤差、ゲイン誤差、CMRR(コモンモード除去)、PSRR(電源除去比)、SNR(信号対ノイズ比)、THD(全高調波歪)

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
11:29
交流仕様と直流仕様について: このビデオでは、オフセット誤差、ゲイン誤差、同相モード除去比、電源リップル除去比について解説。また、信号-雑音比や全高調波歪などの交流仕様についても説明します。

TI プレシジョン・ラボ ADC(日本語吹替版) SAR (逐次比較型) A/D コンバータの入力型式

日付:
2018年 2月 15日

所要時間::
13:41
テーマは SAR、逐次比較型 A/D コンバータの入力型式です。 このビデオでは、シングルエンド、疑似作動、完全差動、真の差動の各入力型式の違いについて説明します。またユニポーラ入力とバイポーラ入力ならびにスイッチト・キャパシタ型と内部バッファ内蔵の SAR 型コンバータについても解説します。

TI プレシジョン・ラボ : ADC 1. 直流特性の仕様について

日付:
2021年 2月 25日

所要時間::
17:52
入力容量、漏れ電流、入力インピーダ直流特性の仕様についてンス リファレンス電圧範囲 INL(積分非直線性)DNL(微分非直線性)

TI プレシジョン・ラボ : ADC 2. AC とDCの仕様について

日付:
2021年 2月 25日

所要時間::
10:25
A/Dコンバータの直流特性のうち、アナログ入力特性、リファレンス入力特性、スタティックな変換特性の代表的な指標であるINL、積分非直線性とDNL、微分非直線性について解説します。

TI プレシジョン・ラボ : ADC 3. 周波数領域の考え方

日付:
2021年 2月 25日

所要時間::
08:48
周波数領域の概念を紹介します。また、代表的なAC特性であるSNRやTHDについても解説します。
415 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki