ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:09/23/2021

入力例:09/23/2021

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:09/23/2021

入力例:09/23/2021

並べ替え:

496 結果

リニアレギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 6月 25日

所要時間::
31:21
リニア・レギュレータは発熱を伴う損失の発生により電圧を降圧させて定電圧を作っています。低い電圧変換効率と発熱の話と高効率な条件で稼働可能な様々な種類の低ドロップアウト型リニア・レギュレータの内部回路構成と特徴を、使用上の注意点を含めて解説します。

スイッチング・レギュレータの原理:動作原理編

日付:
2018年 7月 11日

所要時間::
39:26
インダクタを使用したスイッチング・レギュレータにおけるインダクタの働きを中心に、どのようにして電圧変換が行われるのかを、インダクタに流れる電流と出力コンデンサの働きで動作原理を説明します。

スイッチング・レギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 7月 23日

所要時間::
41:49
スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。

パワー・モジュールで電源設計を簡素化

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
10:17
DC/DC パワー・モジュールは電源の設計プロセスを簡素化できると聞いているかもしれません。しかし「簡素化する」とは具体的にどのようなことなのかを、このトレーニングではパワー・モジュールをディスクリート・コンバータやコントローラに比べて使いやすくすることで、電源設計のあらゆる面を掘り下げていきます。

パワー・モジュール:インダクタの耐圧

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
05:43
より高い入力電圧能力へのトレンドは、電源に使用されるインダクタに大きなストレスを与え、絶縁破壊につながる可能性があります。このトレーニング・ビデオでは、最大 60V の動作入力電圧に達した TI の統合型パワー・モジュールのポートフォリオが、、どのように信頼性を保証するのかをご覧ください。

パワー・モジュールの高温保存によるストレス試験

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
11:31
TI の高温保存(HTS)テストのプロセスは、長期間にわたって高温に耐える部品の能力をシミュレートします。このビデオトレーニングでは、TI の統合型パワー・モジュール用のHTSテストのプロセス、および TI がどのようにしてより信頼性の高いパワー・モジュールを保証するか解説します。

パワー・モジュールがもたらす真の価値

パワー・モジュールは、電源をコンパクトにさせるためにベストな手法と知られています。このトレーニングでは、TI

スイッチモード電源の基板設計における寄生要素

日付:
2019年 7月 26日

所要時間::
44:53
スイッチング電源の高速化により、正常動作確保のために基板設計はますます重要となっています。回路図からプリント基板をおこすときに回路図には書かれていない、考慮すべき多くの注意点があります。

降圧コンバータの基礎

降圧コンバータの一般的な動作降圧コンバータの一般的な動作:  スイッチング周波数デューティ /密度の変化

電圧モード / 電流モード / ヒステリシス・モードの各制御に関するループ補償の研究

以下の項目に関する降圧コンバータのループ補償の概要:  電圧 / 電流 / ヒステリシス・モードの制御

大信号負荷過渡応答に関する比較

大信号負荷過渡応答:  基本的な比較

大信号負荷過渡応答に関する比較: 続き

大信号負荷過渡応答: パラメータの比較

ライン過渡応答の比較

電圧 / 電流 / ヒステリシスの各モード制御に関するライン過渡応答の比較

ループ安定性 / 小信号の研究

電圧モードと電流モードの制御に関するループ安定性と小信号応答の研究

ループ安定性 / 小信号の研究: 続き

ヒステリシス・モードの制御に関するループ安定性と小信号応答の研究

リニアレギュレータの原理

リニアレギュレータの動作原理と実使用について解説。

スイッチング・レギュレータの原理

スイッチング・レギュレータの動作原理と実使用について解説。

インダクタとコンデンサ

DC/DC コンバータの周辺回路で使用されるインダクタとコンデンサについて解説。

【初級編】スイッチモード電力コンバータのループ補償

日付:
2019年 11月 26日

所要時間::
48:46
最近の便利な設計ツールによって、自身で設計を行うことは少なくなっていますが、使用する部品のばらつきなどから、設計ツールの値通りに作っているにも関わらず安定性が確保できないとか、希望の応答特性が得られないので更なるチューニングを行いたい場合などがあり、補償を行うにはある程度の知識が必要です。

【中級編】スイッチモード電力コンバータのループ補償

日付:
2019年 12月 9日

所要時間::
43:10
スイッチモード電力コンバータのループ補償の中級編です。
496 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki