ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:08/19/2019

入力例:08/19/2019

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:08/19/2019

入力例:08/19/2019

並べ替え:

58 結果

ENGINEER IT(エンジニア IT)熱抵抗の測定法

日付:
2016年 3月 3日

所要時間::
05:54
今日は、熱抵抗を測定する方法について説明します。

ENGINEER IT(エンジニア IT) カレント・シェアLDOによる 5A 以上の電流出力法

日付:
2016年 3月 3日

所要時間::
10:12
今日は、カレント・シェア・リニア・レギュレータで、5A 以上の電流を供給する方法についてご説明します。

ENGINEER IT(エンジニア IT) LDO 制御ループの安定化法

日付:
2016年 3月 3日

所要時間::
16:23
今日は、LDO の安定性と LDO の制御ループの安定化法についてお話しします。

ENGINEER IT(エンジニア IT) LDO ノイズと PSRR の測定法

日付:
2016年 3月 3日

所要時間::
12:18
今日は LDO ノイズと電源除去比、別名 PSRR についてご説明します。

リニアレギュレータの原理:動作原理編

日付:
2018年 6月 19日

所要時間::
41:15
長い歴史を持ち、3 端子レギュレータとも呼ばれるリニア・レギュレータですが、実際の動作に関してはあまり気にさないまま使用されていることも多くあります。どうやって電圧を一定に保っているか、使用上の問題点は何かといった事を動作原理から説明します。

リニアレギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 6月 25日

所要時間::
31:21
リニア・レギュレータは発熱を伴う損失の発生により電圧を降圧させて定電圧を作っています。低い電圧変換効率と発熱の話と高効率な条件で稼働可能な様々な種類の低ドロップアウト型リニア・レギュレータの内部回路構成と特徴を、使用上の注意点を含めて解説します。

スイッチング・レギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 7月 23日

所要時間::
41:49
スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。

電源設計の基礎をマスター | 初心者のための電源設計ウェブセミナー

電源設計の基礎を解説した「初心者のための電源設計セミナー」オンライン版です。これから電源設計に関わる方や電源設計の知識を必要とされる方へ、リニア・レギュレータ、スイッチング・レギュレータ、インダクタとコンデンサの観点から解説します。電源の回路設計者のために、電源 IC の使いこなし方の基本と、より理解できるようになるコツ「電源の調理法」を紹介しています。

Engineer It - What is a multiplying DAC (MDAC)?

日付:
2015年 10月 23日

所要時間::
07:36
Learn what a multiplying DAC (MDAC) is and how it works. Toward the end of the video, you’ll get three tips to keep in mind when designing with an MDAC.

Engineer It: Is Your LDO in Control?

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
16:23
In this training video, TI's David Hopkins demonstrates how to stabilize the LDO control loop.

Engineer It: Can't Take the Heat? Share the Current

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
10:12
In this training video, TI's Aaron Paxton demonstrates how to source 5-A or more with Current Sharing Linear Regulators and discusses the benefits of using two low-dropout linear regulators versus a single LDO to source 6-A.

Engineer It: Measuring Thermals - How Hot is Your LDO?

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
05:54
In this training video, TI's Cynthia Sosa demonstrates how to understand and measure thermal properties in order to avoid running an LDO in thermal exceedances.

Engineer It: What is ADC PSR?

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
17:05
In this training video, TI's Xavier Ramus demonstrates how to measure the ADC Power Supply Rejection.

Driving MSP430 Low Power Even Lower

日付:
2016年 2月 17日

所要時間::
30:28
In this tutorial, Aaron will discuss how to leverage the properties of the MSP430 micro controller to ensure the lowest power performance possible. 

Power Tips: Demonstration of a 60W USB-C AC/DC Adaptor Reference Design

日付:
2016年 3月 21日

所要時間::
05:11
Look at a reference design for a 60W USB-C adaptor.

LDO loop stability and transient performance analysis

日付:
2016年 8月 3日

所要時間::
14:05
LDO loop oscillation debug and transient performance improvement introduction

Power Solution for Automotive Off-board Loads

日付:
2016年 8月 4日

所要時間::
10:00
Power solution for automotive off-board loads

Anti-tamper Techniques to Thwart Attacks on Smart Meters

Non-technical losses (“theft”) account for billions of dollars of revenue loss for utility providers around the world as individuals are able to hack meters to slow or stop the accumulation of energy usage statistics. This loss has driven increased requirements for enhancing the protection designed into new smart meters.  This training session will discuss different methods of attacking smart meters and how TI’s analog portfolio can be used to detect or even prevent these attacks. In one scenario magnets are used to saturate any transformers present in the system.

High efficiency, low noise and small form factor power design

日付:
2018年 11月 12日
Learn how to use a high-efficiency small package DC/DC converter with an external noise reduction filter with this reference design.
LDO Basics Video Series

LDO basics video series

This LDO basics video series will cover topics including dropout voltage, current limit, power supply rejection ration (PSRR), noise, thermals, and many more. The video series will also introduce key performance features, explain impact in power management, give example applications, and answer commonly asked questions. 
58 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki