並べ替え:

139 結果
mm wave webinar

<ミリ波ウェビナー>ミリ波技術の基礎から最新動向まで丁寧に解説!

日時: 2021年 9月 28日 13:30
市場への投入を加速させるサードパーティモジュールの紹介 : ミリ波センサの特長や最新技術動向について学びたい方、ミリ波センサの利用を検討されている方、アプリケーション応用例について学びたい方におすすめのウェビナーです。

TI ミリ波センサのデバイス・トレーニング

TI のミリ波センサ・デバイスの詳細と使い方について説明します。

ミリ波センサの概要: FMCW レーダ

5 つのビデオからなるこのシリーズでは、FMCW レーダを活用したセンシングの概要を詳細に紹介します。

ミリ波センサを内蔵した移動型ロボット

日付:
2021年 5月 18日

所要時間::
02:51
Oculii社の提供するの77GHzイメージ・レーダー『EAGLE』が、移動型ロボットのセンシング問題をどのように解決するか、デモ動画をご覧ください。

ミリ波トレーニング・シリーズ

このミリ波センサのトレーニング・シリーズは、FMCW

ミリ波レーダを活用したデモ・ビデオ・シリーズ

このシリーズでは、TI のシングルチップ・ミリ波センサを活用してテストをした、様々な車載 /

産業向けミリ波レーダのデモ

ドローン、ロボット、交通監視や液面レベル・センシングなどのようなアプリケーションで TI の IWR

360 Degree Safety Bubble For Robotics Using TI mmWave Sensors

日付:
2020年 11月 4日

所要時間::
02:17
TI mmWave sensors help create a 360 degree sensing area around the robot to enable it to detect and respond to various conditions.

3D Occupancy Sensing For Home and Office

日付:
2021年 3月 18日

所要時間::
02:19
Explore how you can bring 3D sensing to your application by utilizing the new 60GHz antenna-on-package mmWave radar sensor.

3D people counting for entryways

日付:
2021年 4月 27日

所要時間::
01:44
Using 3D detection, you can now precisely count people entering and exiting a facility, store, or a predefined area.
mmWave motion detection gesture

60 GHz mmWave Sensor Gesture Recognition

日付:
2018年 11月 12日

所要時間::
00:54
Gesture recognition utilizing a single-chip 60GHz mmWave sensor

A glimpse into embedded world 2021

日付:
2021年 2月 26日

所要時間::
00:51
At TI, our goal is to create a better world by making electronics more affordable through our technology including processors, microcontrollers, sensors and con

Antenna-on-package radar sensors for automotive applications

Automotive radar in more places than ever before

Area Scanners with 60GHz TI mmWave sensors

日付:
2018年 11月 12日

所要時間::
02:14
With more and more factories being automated, there is a greater need for sensing people and objects around heavy machinery for smarter incident management.

Automotive Corner Radar Using TI mmWave Sensors

日付:
2020年 1月 3日

所要時間::
03:09
In this video we demonstrate multiple automotive corner radar applications using TI mmWave sensors.

Automotive Front Radar Using the AWR2243 TI mmWave Sensor

日付:
2020年 2月 28日

所要時間::
01:05
The AWR2243 is the highest-performance sensor for front radar applications. Solve your long-range ADAS challenges with industry-leading TI mmWave sensors.

Automotive Imaging Radar System

日付:
2020年 11月 4日

所要時間::
02:14
See how TI mmWave sensors are enabling advanced ADAS applications with automotive imaging radar.

Automotive in-cabin sensing with 60-GHz antenna-on-package radar

日付:
2020年 11月 11日

所要時間::
02:15
See how the new 60-GHz antenna-on-package radar sensor (AWR6843AOP) brings intelligence to automotive in-cabin sensing.
Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

日付:
2020年 8月 24日

所要時間::
45:29
Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

Automotive In-Cabin Sensing with 60GHz Radar

日付:
2020年 4月 28日

所要時間::
00:38
Real-life demo of automotive in-cabin sensing on the new 60GHz radar sensor.
139 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki