ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:11/13/2019

入力例:11/13/2019

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:11/13/2019

入力例:11/13/2019

並べ替え:

109 結果

ミリ波トレーニング・シリーズ

このミリ波センサのトレーニング・シリーズは、FMCW テクノロジとミリ波センサの基礎について紹介しており、迅速に開発を開始できます。TI のミリ波センサのポートフォリオには、AWR 車載レーダ・センサ・ファミリと IWR 産業ミリ波センサ・ファミリが含まれており、物体の距離、速度、角度を検知する目的で設計されています。このトレーニング・シリーズで、シリコン、ツール、ソフトウェアや車載・産業向けのミリ波ファミリのアプリケーションの詳細についてご確認ください。

ミリ波レーダを活用したデモ・ビデオ・シリーズ

このシリーズでは、TI のシングルチップ・ミリ波センサを活用してテストをした、様々な車載 / 産業向けのデモを紹介しています。

日本語字幕の表示方法は、各ビデオ [CC] から Japanese を選択してください。

ミリ波センサの概要: FMCW レーダ

5 つのビデオからなるこのシリーズでは、FMCW レーダを活用したセンシングの概要を詳細に紹介します。

TI ミリ波センサのデバイス・トレーニング

TI のミリ波センサ・デバイスの詳細と使い方について説明します。

TI ミリ波センサ・ラボ

以下のビデオでは、ミリ波センサ・プロジェクトのインストール、構築、実行の手順を説明します。

車載向けミリ波レーダのデモ

短距離や長距離レーダ、車内の乗員検出などのようなアプリケーションで TI の AWR ミリ波レーダ・センサを活用したデモをご紹介。

産業向けミリ波レーダのデモ

ドローン、ロボット、交通監視や液面レベル・センシングなどのようなアプリケーションで TI の IWR ミリ波センサを活用したデモをご紹介。

Traffic Monitoring with mmWave: A TI Design Walkthrough (Europe/Americas Region)

日時: 2018年 5月 22日 09:00
This Webinar will feature an interactive walkthrough of the Traffic Monitoring Demo with Question and Answer session to follow.

Traffic Monitoring with mmWave: A TI Design Walkthrough (Asia Region)

日時: 2018年 5月 23日 11:00
This Webinar will feature an interactive walkthrough of the Traffic Monitoring Demo with Question and Answer session to follow.

mmWave Radar Demonstrations

日時: 2018年 5月 10日
In this series, you will find different automotive and industrial demonstrations that we've tested using our single-chip mmWave sensors.

Safety Guards using mmWave Sensors for Zone Occupancy Detection (Europe & Americas Region)

日時: 2018年 9月 11日 09:00
A walk through of how safety guards or area scanners can be implemented using IWR1443 mmWave sensors and the Zone Occupancy Detection system

mmWave Imaging Radar - Automotive Applications

日付:
2018年 8月 27日

所要時間::
01:09
Learn more about TI AWR1243 mmWave sensor for people and object imaging detection.

People Counting with IWR1642 mmWave Sensor

日付:
2018年 8月 27日

所要時間::
01:53
See a live people counting demonstration of the TI IWR1642 mmWave sensor.

mmWave Sensors for Zone Occupancy Detection

日付:
2018年 8月 28日

所要時間::
01:57
Learn how the mmWave sensor creates a safer work environment.

Augmenting the driver experience (Tracking, Controlling, Monitoring, Detecting)

日付:
2018年 11月 8日
Cockpit safety simulation incorporating Jacinto ™ TDA3-based driver monitoring.

Overhead People Counting and tracking with mmWave Sensors

日付:
2018年 11月 8日
Single-chip 60GHz mmWave Sensors enable full room coverage with a single sensor and antenna on package in an overhead mount poistion.
mmWave motion detection gesture

60 GHz mmWave Sensor Gesture Recognition

日付:
2018年 11月 12日

所要時間::
00:54
Gesture recognition utilizing a single-chip 60GHz mmWave sensor

60GHz mmWave Sensor for automatic doors

日付:
2018年 11月 12日
Automated door with a single-chip 60GHz mmWave sensor located above it.

People Counting & Object Classification using mmWave sensors

日付:
2018年 11月 12日
Single-chip 60GHz mmWave sensors with integrated digital processing

Overhead People Counting and tracking with mmWave Sensors

日付:
2018年 11月 12日
Single-chip 60GHz mmWave Sensors enable full room coverage with a single sensor and antenna on package in an overhead mount poistion.
109 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki