ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:10/22/2019

入力例:10/22/2019

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:10/22/2019

入力例:10/22/2019

並べ替え:

225 結果

CapTIvate™ テクノロジ搭載マイコンで、迅速な静電容量センサを調整

日付:
2016年 10月 11日

所要時間::
07:11
このトレーニングでは、ドラッグ-アンド-ドロップ方式のソフトウェア・ツールである MSP CapTIvate Design Center GUI を使用した、迅速な静電容量センサの調整の仕方についてデモンストレーションします。

CapTIvate™ テクノロジ搭載マイコンで最新機能を体感

日付:
2016年 10月 11日

所要時間::
01:05
CapTIvate™ テクノロジ搭載のMSPマイコンは、業界最高のノイズ耐性で、初のIEC 61000-4-6 RF イミュニティ適合認証取得済ソリューションを提供する容量性タッチ・マイコンです。これらの不揮発性 FRAM 搭載マイコンは、業界で最も低い消費電力でメタル・タッチや 3D ジェスチャを可能にします。

CapTIvate™ テクノロジ搭載マイコンの低消費電力の特長

日付:
2016年 10月 11日

所要時間::
04:30
このトレーニングでは、この製品の超低消費電力の特長について説明します。

MSP CapTIvate™ マイコン・開発キット

日付:
2016年 10月 11日

所要時間::
03:43
このトレーニングでは、CapTIvate テクノロジ搭載のマイコンで設計を迅速にスタートできる、MSP CapTIvate マイコン・開発キットの特長を紹介します。

パート 1 : MSP430FR4x/FR2x 概要

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
13:17
このビデオでは、FR4xとFR2x の概要とクロッキング/コア・モジュール それから主要なペリフェラルについて説明します。

パート 2 : MSP430FR4x/FR2x クロッキング/コア・モジュール

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
09:12
MSP430FR4x と FR2x マイコンの概要ワークショップのクロッキング/コア・モジュールのセクションと、CPUやクロッキング・システムなどマイコンの重要な部品の概要について簡単にご紹介致します。

パート 3 : MSP430FR4x/FR2x 主要なペリフェラルの特長

日付:
2015年 10月 30日

所要時間::
15:25
このビデオでは、主要なペリフェラルの特長として新しいLCDモジュールオンボードADC IR変調ロジックに加え、入力/出力ピンについてご説明します。
25 functions for 25 cents using TI’s MSP430 Value Line Sensing microcontrollers

25 Functions for 25 Cents Video Series

Simple functions such as timer replacement, input/output expanders, system reset controllers and stand-alone EEPROM are common on PCBs. Low-cost, ultra-low-power MSP430™ value line  microcontrollers (MCUs) offer cost savings when replacing digital and analog functions in a system. Watch this series to see how MSP430 MCUs can be used to enhance communication, pulse width modulation, systems and housekeeping, and timer functions in your next design.

Communication function enhancement using MSP430 value line sensing MCUs

25 Functions for 25 Cents: Communication Functions

日付:
2017年 11月 13日

所要時間::
02:37
Get an overview of how to enhance communication functions with low-cost and ultra-low-power MSP430 Value Line Sensing Microcontrollers.
25 functions for 25 cents using TI’s MSP430 Value Line Sensing microcontrollers

25 Functions for 25 Cents: Enhancing Analog and Digital Functions

日付:
2017年 11月 7日

所要時間::
02:30
Get an overview of how to enhance simple functions with low-cost and ultra-low-power MSP430 Value Line Sensing Microcontrollers.
Pulse width modulation (PWM) function enhancement using MSP430 value line sensing MCUs

25 Functions for 25 Cents: Pulse Width Modulation Functions

日付:
2017年 11月 27日

所要時間::
02:23
Get an overview of how to enhance pulse width modulation functions with low-cost and ultra-low-power MSP430 Value Line Microcontrollers.
System and housekeeping function enhancement using MSP430 value line MCUs

25 Functions for 25 Cents: System and Housekeeping Functions

日付:
2017年 12月 4日

所要時間::
02:39
Get an overview of how to enhance system and housekeeping functions with low-cost and ultra-low-power MSP430 Value Line Microcontrollers.
Timer function enhancement using MSP430 value line MCUs

25 Functions for 25 Cents: Timer Functions

日付:
2017年 12月 11日

所要時間::
02:39
Get an overview of how to enhance timer functions with low-cost and ultra-low-power MSP430 Value Line Microcontrollers.
Smoke/Heat Detector TI Solutions

Achieve Precise Measurement for Smoke Detector Designs

日付:
2017年 10月 25日

所要時間::
06:26
This video provides an introduction to the internal components of typical smoke detectors.

Adding Bluetooth to MCU-Based Systems

日付:
2011年 11月 11日

所要時間::
27:13
Quickly and easily add Bluetooth (and ANT) technology to systems using MSP430™. In this session, we will provide a quick intro to Bluetooth and ANT technology,

Advanced Signal Processing on 16-bit MSP430 FRAM MCUs with Low Energy Accelerator (LEA)

This training series covers LEA or Low Energy Accelerator a vector math co-processor, the performance benchmark, and how to get started on the new MSP430FR599x. LEA is capable of performing various signal processing tasks efficiently without any CPU intervention. For example, LEA can perform a 256-point complex FFT in just ~5k cycles whereas a Cortex-M4F would take approximately 17k cycles (3.6x improvement).

Advanced Tuning Techniques for Capacitive Touch Sensing Applications with CapTIvate MCUs

日付:
2017年 4月 13日

所要時間::
20:05
Specific challenges faced with different mechanical stack ups and materials and shows how advanced tuning techniques using the CapTIvate Design Center.

Anti-tamper Techniques to Thwart Attacks on Smart Meters

Non-technical losses (“theft”) account for billions of dollars of revenue loss for utility providers around the world as individuals are able to hack meters to slow or stop the accumulation of energy usage statistics. This loss has driven increased requirements for enhancing the protection designed into new smart meters.  This training session will discuss different methods of attacking smart meters and how TI’s analog portfolio can be used to detect or even prevent these attacks. In one scenario magnets are used to saturate any transformers present in the system.

Anti-tamper Techniques to Thwart Attacks on Smart Meters— Detecting magnetic tampering using hall-effect sensors: Magnetic Tamper Detection Testing

日付:
2017年 4月 12日

所要時間::
06:00
This module discusses magnetic tampering tests that were performed on the TIDA-00839 reference design using the DRV5033 to detect magnetic tampering in e-meters

Anti-tamper Techniques to Thwart Attacks on Smart Meters— Detecting magnetic tampering using hall-effect sensors: TIDA-00839 Magnetic Tamper Detection Reference Design Features

日付:
2017年 4月 12日

所要時間::
07:42
This module covers how to the use hall sensors, such as the DRV5033, for the low-power detection of strong magnetic fields in three dimensions.
225 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki