ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:06/27/2022

入力例:06/27/2022

ヒント:複数の語句はコンマで区切ってください

入力例:06/27/2022

入力例:06/27/2022

並べ替え:

1624 結果

リニアレギュレータの原理:動作原理編

日付:
2018年 6月 19日

所要時間::
41:15
長い歴史を持ち、3 端子レギュレータとも呼ばれるリニア・レギュレータですが、実際の動作に関してはあまり気にさないまま使用されていることも多くあります。どうやって電圧を一定に保っているか、使用上の問題点は何かといった事を動作原理から説明します。

リニアレギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 6月 25日

所要時間::
31:21
リニア・レギュレータは発熱を伴う損失の発生により電圧を降圧させて定電圧を作っています。低い電圧変換効率と発熱の話と高効率な条件で稼働可能な様々な種類の低ドロップアウト型リニア・レギュレータの内部回路構成と特徴を、使用上の注意点を含めて解説します。

スイッチング・レギュレータの原理:動作原理編

日付:
2018年 7月 11日

所要時間::
39:26
インダクタを使用したスイッチング・レギュレータにおけるインダクタの働きを中心に、どのようにして電圧変換が行われるのかを、インダクタに流れる電流と出力コンデンサの働きで動作原理を説明します。

スイッチング・レギュレータの原理:実使用編

日付:
2018年 7月 23日

所要時間::
41:49
スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。
webenchidentitygraphic

いっそう使いやすくなった新しい WEBENCH® Power Designer

日付:
2018年 8月 28日

所要時間::
01:35
カスタム電源設計をわずか数秒で可能にする、TI 独自の強力なソフトウェア・ツールの WEBENCH Power Designer がいっそう使いやすくなりました。ぜひお試しください!

DC/DCコンバータでよくあるミスとその解決方法ーパート 1

日付:
2018年 8月 28日

所要時間::
15:23
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2018 で特に人気だった本セッションの日本語版を公開しました。パート 1 では、コンバータの機能と部品の選択について解説します。

インダクタとコンデンサ:コンデンサ編

日付:
2018年 9月 23日

所要時間::
34:26
DC/DC コンバータ を構成する主要な周辺部品であるとコンデンサの種類と特性、特に近年主流となったセラミックコンデンサを主に取り上げその特性、特に実効容量の大幅な減少が電源に与える影響を解説します。

20 分でわかる!高い保護性能を実現する eFuse(電子ヒューズ)製品

日付:
2018年 10月 20日

所要時間::
25:13
従来からのガラス管ヒューズやポリヒューズなどに代わる新しいタイプの IC ベース電源ライン保護素子、eFuse (電子ヒューズ) の概要やメリットを、他のヒューズやディスクリート素子を組み合わせた保護回路と比較してご紹介します。

パワー・モジュールで電源設計を簡素化

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
10:17
DC/DC パワー・モジュールは電源の設計プロセスを簡素化できると聞いているかもしれません。しかし「簡素化する」とは具体的にどのようなことなのかを、このトレーニングではパワー・モジュールをディスクリート・コンバータやコントローラに比べて使いやすくすることで、電源設計のあらゆる面を掘り下げていきます。

パワー・モジュール:インダクタの耐圧

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
05:43
より高い入力電圧能力へのトレンドは、電源に使用されるインダクタに大きなストレスを与え、絶縁破壊につながる可能性があります。このトレーニング・ビデオでは、最大 60V の動作入力電圧に達した TI の統合型パワー・モジュールのポートフォリオが、、どのように信頼性を保証するのかをご覧ください。

パワー・モジュールの高温保存によるストレス試験

日付:
2018年 12月 17日

所要時間::
11:31
TI の高温保存(HTS)テストのプロセスは、長期間にわたって高温に耐える部品の能力をシミュレートします。このビデオトレーニングでは、TI の統合型パワー・モジュール用のHTSテストのプロセス、および TI がどのようにしてより信頼性の高いパワー・モジュールを保証するか解説します。

パワー・モジュールがもたらす真の価値

パワー・モジュールは、電源をコンパクトにさせるためにベストな手法と知られています。このトレーニングでは、TI

20分でわかる!基板面積の削減と性能の向上を実現する ロードスイッチ製品

日付:
2019年 5月 22日

所要時間::
13:54
MOSFET スイッチ設計の際に SOA や定数の計算、実装面積でお困りですか?このビデオでは、従来からのディスクリート部品を使用した MOSFET スイッチに代わる、パワーマネージメント IC 「ロードスイッチ」をご紹介いたします。

20 分でわかる!TI の LED ドライバ がもたらすメリット

日付:
2019年 6月 7日

所要時間::
21:13
製品開発の際に、LED ドライバをご検討されたことはありますか。LED ドライバは、LEDの ON/OFF 点灯や調光機能により ” 感情 ” を持ったような製品を表現させることが出来るに留まらず、様々なメリットをもたらします。

スイッチモード電源の基板設計における寄生要素

日付:
2019年 7月 26日

所要時間::
44:53
スイッチング電源の高速化により、正常動作確保のために基板設計はますます重要となっています。回路図からプリント基板をおこすときに回路図には書かれていない、考慮すべき多くの注意点があります。

降圧コンバータの基礎

降圧コンバータの一般的な動作降圧コンバータの一般的な動作:  スイッチング周波数デューティ /密度の変化

電圧モード / 電流モード / ヒステリシス・モードの各制御に関するループ補償の研究

以下の項目に関する降圧コンバータのループ補償の概要:  電圧 / 電流 / ヒステリシス・モードの制御

大信号負荷過渡応答に関する比較

大信号負荷過渡応答:  基本的な比較

大信号負荷過渡応答に関する比較: 続き

大信号負荷過渡応答: パラメータの比較

ライン過渡応答の比較

電圧 / 電流 / ヒステリシスの各モード制御に関するライン過渡応答の比較
1624 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki