スイッチング・レギュレータの原理:実使用編
Description
July 23, 2018
【初心者のための電源設計ウェブセミナー】第 4 回目のセッションです。スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。
Additional information
This course is also a part of the following series
Date: June 19, 2018
Date: December 13, 2018
Date: May 23, 2019