Email

電源 IC / 設計に関する日本語トレーニング・ビデオ集

各製品カテゴリごとのおすすめ日本語トレーニング・ビデオを紹介しています。設計・動作原理の基礎から実際に設計する際に留意すべき点、設計方法や比較等を短いビデオで解説していますので、忙しい合間でも学習いただけます。ぜひご活用ください。

(日本語字幕付きのビデオは、ビデオ画面下の言語選択欄もしくは画面内 CC より『Japanese』を選択してご視聴ください。)

1. リニア・レギュレータ(LDO)

低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)は、高電圧側入力より出力電圧を制御するシンプルで安価な方法です。低ノイズ、広い入力電圧範囲、小型、低静止電流(Iq)、プロセッサ接続などのさまざまな機能の提供だけでなく、多様なアプリケーション向けに 500 を超える製品や使いやすい製品検索機能も提供しています。

【おすすめ技術資料】LDO の基礎

# Title Duration
1.1 リニアレギュレータの原理:動作原理編
長い歴史を持ち、3 端子レギュレータとも呼ばれるリニア・レギュレータですが、実際の動作に関してはあまり気にさないまま使用されていることも多くあります。どうやって電圧を一定に保っているか、使用上の問題点は何かといった事を動作原理から説明します。
41:15
1.2 リニアレギュレータの原理:実使用編
リニア・レギュレータは発熱を伴う損失の発生により電圧を降圧させて定電圧を作っています。低い電圧変換効率と発熱の話と高効率な条件で稼働可能な様々な種類の低ドロップアウト型リニア・レギュレータの内部回路構成と特徴を、使用上の注意点を含めて解説します。
31:21
1.3 LDO Architecture Review
This training gives an overview of the functional blocks internal to an LDO
23:23
1.4 ENGINEER IT(エンジニア IT) カレント・シェアLDOによる 5A 以上の電流出力法
今日は、カレント・シェア・リニア・レギュレータで、5A 以上の電流を供給する方法についてご説明します。
10:12
1.5 ENGINEER IT(エンジニア IT) LDO 制御ループの安定化法
今日は、LDO の安定性と LDO の制御ループの安定化法についてお話しします。
16:23
1.6 ENGINEER IT(エンジニア IT) LDO ノイズと PSRR の測定法
今日は LDO ノイズと電源除去比、別名 PSRR についてご説明します。
12:18
Login required

2. DC/DC スイッチング・レギュレータ

スイッチング・レギュレータは、ある DC 電圧を他の DC 電圧に変換する最も効率的な方法です。すべての非絶縁型 DC/DC トポロジーを網羅 – 降圧、昇圧、昇降圧、反転 – TI は工業界の中でも最も多様で最大級の取り揃えでパワー・モジュール、コンバータ、コントローラの DC/DC コンバータ、コントローラを提供して、電源設計の革新と差別化を支援します。

【おすすめ技術資料】DC/DC コンバータの EMI に関するエンジニア向けガイド(※myTI へのご登録・ログインが必要です。)

# Title Duration
2.1 スイッチング・レギュレータの原理:動作原理編
インダクタを使用したスイッチング・レギュレータにおけるインダクタの働きを中心に、どのようにして電圧変換が行われるのかを、インダクタに流れる電流と出力コンデンサの働きで動作原理を説明します。
39:26
2.2 スイッチング・レギュレータの原理:実使用編
スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。
41:49
2.3 ENGINEER IT (エンジニア IT) Fly-Buck DC/DC コンバータ・トポロジーの使用方法
このビデオでは、Fly-Buck DC/DC コンバータ・トポロジーをご紹介し、使用方法と使用する場合についてご説明致します。
06:32
2.4 ENGINEER IT (エンジニア IT) 非同期レギュレータで良好な EMI 特性を 実現する方法
このビデオでは、非同期整流降圧コンバータの EMI を取り上げます。そして、同期コンバータ・レベルの良好な特性を実現する方法をご紹介します。
10:43
2.5 ENGINEER IT (エンジニア IT) 電源レギュレータのプロトタイプ製作プロセスを簡略化する方法
電源レギュレータのプロトタイプ製作プロセスを簡略化する方法について説明します。
06:35
2.6 DCDC パワー・モジュールとディスクリート・スイッチング・レギュレータの選択について
電源設計で降圧コンバータ電源を選択するときには、多くの選択肢があることでしょう。設計者として決定すべきこととして、システム要件に満たす必要のある電源をどう統合するかは重要事項の一つです。このビデオでは、2 つのことなる DC/DC 降圧電源IC、パワー・モジュールとコンバータの長所と短所について説明...
06:20
2.7 DC/DCコンバータでよくあるミスとその解決方法ーパート 1
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2018 で特に人気だった本セッションの日本語版を公開しました。パート 1 では、コンバータの機能と部品の選択について解説します。
15:23
2.8 DC/DCコンバータでよくあるミスとその解決方法ーパート 2
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2018 で特に人気だった本セッションの日本語版を公開しました。パート 2 では、部品の選定と機能設定について解説します。
21:42
2.9 DC/DCコンバータでよくあるミスとその解決方法ーパート 3
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2018 で特に人気だった本セッションの日本語版を公開しました。パート 3 では、基板をレイアウトと測定手法について解説します。
18:26
2.10 パワー・モジュールで電源設計を簡素化
DC/DC パワー・モジュールは電源の設計プロセスを簡素化できると聞いているかもしれません。しかし「簡素化する」とは具体的にどのようなことなのかを、このトレーニングではパワー・モジュールをディスクリート・コンバータやコントローラに比べて使いやすくすることで、電源設計のあらゆる面を掘り下げていきます。
10:17
2.11 パワー・モジュール:インダクタの耐圧
より高い入力電圧能力へのトレンドは、電源に使用されるインダクタに大きなストレスを与え、絶縁破壊につながる可能性があります。このトレーニング・ビデオでは、最大 60V の動作入力電圧に達した TI の統合型パワー・モジュールのポートフォリオが、、どのように信頼性を保証するのかをご覧ください。
05:43
2.12 パワー・モジュールの高温保存によるストレス試験
TI の高温保存(HTS)テストのプロセスは、長期間にわたって高温に耐える部品の能力をシミュレートします。このビデオトレーニングでは、TI の統合型パワー・モジュール用のHTSテストのプロセス、および TI がどのようにしてより信頼性の高いパワー・モジュールを保証するか解説します。
11:31
Login required

3. パワー・スイッチ

パワー・スイッチは、電圧源またはグランドから負荷への電気接続を提供します。TI の多様な製品ラインアップには、シンプルなロード・スイッチからスマート・パワー・スイッチまで、さまざまなトポロジが用意されています。シーケンシング、一般的な IC イベントに対する保護、診断テレメトリなどが、TI のパワー・スイッチで実現します。
# Title Duration
3.1 20 分でわかる!高い保護性能を実現する eFuse(電子ヒューズ)製品
従来からのガラス管ヒューズやポリヒューズなどに代わる新しいタイプの IC ベース電源ライン保護素子、eFuse (電子ヒューズ) の概要やメリットを、他のヒューズやディスクリート素子を組み合わせた保護回路と比較してご紹介します。
25:13
3.2 電子ヒューズ(eFuse) vs. ディスクリート保護回路 - 回路保護ソリューションにおける比較
このトレーニング・ビデオでは、TI の eFuse がディスクリート回路保護ソリューションで生じる制限にどう対処できるかを、実際の例を用いて説明します。(日本語字幕付き)
02:56
3.3 Load Switches vs. Discrete MOSFETs
An introductory comparison between switching solutions
02:35
3.4 Load Switches vs. Discrete MOSFETs – Inrush Current
This video shows how to handle inrush current with different load switching solutions, such as integrated load switches and discrete MOSFETs.
05:17
3.5 Load Switches vs. Discrete MOSFETs – Power Sequencing
This video shows how to handle power sequencing with different load switching solutions, such as integrated load switches and discrete MOSFETs.
04:04
3.6 Load Switches vs. Discrete MOSFETs – Load Discharge Timing
This video shows how to handle load discharge timing with different load switching solutions, such as integrated load switches and discrete MOSFETs.
03:56
3.7 Load Switches vs. Discrete MOSFETs - Problems with a discrete solution and how a load switch can fix them
This video focuses on the technical drawbacks of a discrete MOSFET power switching solution and how a load switch can be used to fix these problems. 
03:21
3.8 Load Switches vs. Discrete MOSFETs – Voltage Supervision
This video shows how to handle voltage supervision with different load switching solutions, such as integrated load switches and discrete MOSFETs.
03:24
Login required

4. バッテリ・マネジメント

バッテリ・マネジメントに関連する TI のソリューション、ツール、専門知識を活用すると、より効率的で、持続時間が長く、信頼性に優れたバッテリ動作アプリケーションを設計できます。

# Title Duration
4.1 What can simple charging do?
How to set charging current, input current limit, battery regulation voltage, and battery temperature thresholds and save engineering resources? Learn...
02:10
4.2 Buck switch-mode battery charger introduction
Learn what to expect with buck switch-mode battery charger, and typical applications
03:25
4.3 Boost switch-mode battery charger introduction
Learn what to expect with boost switch-mode battery charger, and typical applications
02:13
4.4 Buck-boost switch-mode battery charger introduction
Learn what to expect with buck-boost switch-mode battery charger, and typical applications
02:50
4.5 Dual battery charger introduction
Learn what to expect from dual battery charging solutions, and when to use them
03:15
4.6 Impedance track benefits
Learn about Texas Instruments’ patented Impedance TrackTM technology and the advantages it offers. In addition it will outline the overall benefits of...
27:12
4.7 Direct battery charger introduction
Learn what to expect with direct battery chargers, and how they work
04:31
4.8 Three-level buck switch-mode charger introduction
Learn what the three-level buck converter is, how it works, and where to use it
03:34
4.9 How to select the right charger for IP camera
Chargers for smart home applications - IP Camera
06:06
4.10 Introduction to Battery Management Studio (bqStudio)
bqStudio is the standard tool to interface with all battery management gauges highlighting the setup, software, configuring and generating logs and golden...
30:22
4.11 Battery Charger Common Issues: Why my Battery is Not Charging
Why isn't my battery charging? Learn about most common causes for battery not charging
06:50
4.12 Introduction to Li-Ion battery charging
This module examines ways to implement Li-Ion battery charging circuits, including switch-mode chargers. We also look at power path management solutio...
16:20
4.13 Charging considerations for small battery applications in wearable and IoT
In this on-demand training learn how to achieve system’s requirements for small solution size, longer run-time in wearable and IoT
21:31
Login required

5. 電圧リファレンス

TI のシリーズ、シャント、電流電圧リファレンスの広範な製品ラインアップは、低温度係数、精密な初期精度、低ノイズ、優れた長期安定性能を特長としており、データ変換やシグナル・コンディショニングなどの広範なアプリケーションに最適です。また、電圧リファレンスは電圧モニタ、電流リミッタやプログラマブル電流源としても広く利用されています。

【おすすめ技術資料】電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ

# Title Duration
5.1 What is a voltage reference?
This video will give an introduction to voltage references, and explain the pros and cons to series and shunt references.
03:54
5.2 Voltage Reference Use Cases
Beyond the scope of signal chain conditioning, see other voltage reference use cases in this informative video.
05:54
5.3 Important Parameters of a Voltage Reference
This video will review the most important parameters in a VREF and will go over how to interpret each of these parameters in a system.
08:53
Login required
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki