Hint: separate multiple terms with commas

E.g., 10/26/2020

E.g., 10/26/2020

Hint: separate multiple terms with commas

E.g., 10/26/2020

E.g., 10/26/2020

Sort by:

38 Results

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ : Op Amps: Input and Output Limitations 3(英語)

Date:
October 12, 2016

Duration:
13:06
4 本目のビデオでは、バイポーラと CMOS の各出力段の違いや、出力負荷と温度が及ぼす影響など、出力振幅制限の詳細について説明します。最後に、短絡時出力保護の概念について紹介します。

オペアンプ・テクノロジーの概要

Date:
April 5, 2017

Duration:
43:22
CMOS、バイポーラ、JFET の各アンプの違いは何ですか?  他のタイプではなく特定のタイプを使用する状況は?  入力クロスオーバ歪のないアンプを使用する必要がある場合は、どのアンプを使用しますか? また、入力クロスオーバ歪とは何ですか?  ゼロドリフト、チョッパ、オートゼロ・アンプとは何ですか?  このプレゼンテー

WEBENCH Filter Designer

Date:
November 8, 2014

Duration:
10:36
今日はWEBENCH Analog Filter Designerをご紹介します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: イントロダクション (日本語吹替版)

Date:
March 23, 2015

Duration:
05:46
このオンデマンド・カリキュラムで は、理論と、実践されるラボの演習を組み合わせて、エンジニアの技術的専門知識を深め、迅速な能力開発を目的としてします。このビデオでは、TI Precision Labs: Op Amps のカリキュラムの概要を説明します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: 入力/出力制限(日本語)

クリッピングや他の非線形の動作など、オペアンプの信号出力に関して予期しない動作を経験したことがあるでしょうか。

入力同相電圧の制限か、出力電圧スイング制限のどちらかが、これらの動作の原因になっている可能性があります。  実際の回路状況に即して、データシートの仕様について理解すると、このような問題の発生を防止できます。  さまざまなプロセス・テクノロジーに対して、オペアンプの入力段と出力段に詳細に注目すると、より理解を深めることができます。

オペアンプの入力制限と出力制限の背景にある理論を取り上げ、次に TINA-TI の回路シミュレーション機能を含むハンズオン・ラボにその理論を適用し、テスト装置を接続した実際の回路を使用して実験を行います。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: 静電気放電(ESD)(英語)

 あなたの回路は、指先にかかる数千ボルトから保護されていますか?

このシリーズでは、静電気放電(ESD)が半導体コンポーネントを損傷することと、デバイスの内部保護回路の種類について説明します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: 電流帰還アンプ(英語)

電流帰還アンプとは何でしょうか?システム設計に最適な選択は?

このシリーズは2部構成で、以下の電流帰還アンプの主な利点について学習します。

  • 閉ループゲインに依存しない帯域幅
  • 非常に高いスルーレート

安定性解析とも呼ばれるループゲイン解析を電流帰還アンプで実行し、それを電圧帰還アンプのループゲイン解析手法と比較する方法を学習します。 これら2つのタイプのアンプの概要について説明します。最終アプリケーションに最適なアンプを選択できるようになります。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: 完全差動アンプ(英語)

ADCを駆動するために、センサーからのシングルエンド信号を完全差動信号にどのように変換しますか?

完全差動アンプ(FDA)に関するこのシリーズでは、標準のシングルエンド信号に対する差動信号の利点を学びます。 シングルエンド信号を完全差動信号に変換する完全差動アンプと呼ばれる統合アンプ・アーキテクチャを紹介します。 また、ディスクリート・シングルエンド・オペアンプを使用して構築された差動アンプよりも、統合アーキテクチャがどのように優れているか、についても説明します。

このビデオでは、入力信号、FDAのゲイン構成、およびアナログ/デジタルコンバーター(ADC)とインターフェイスする際に重要な入出力範囲のコンプライアンスの関係を分析する準備をします。 また、FDAを適切に補正および安定化する方法、およびTINA-TIマクロモデルを使用してSPICEでアンプの位相マージンを検証する方法についても学習します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Low Distortion Design 1(英語)

Date:
October 12, 2016

Duration:
11:49
最初のビデオは、シリーズの概要を紹介した後、オペアンプの歪みに関する重要なトピックについて解説します。その目的はオペアンプ回路に存在する歪みの原因について理解し、歪みを最小化する方法を確認することです。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: イントロダクション (日本語吹替版)

プレシジョン・ラボ オペアンプ編の概要とラボ・ビデオで使用が推奨されているナショナル・インスツルメンツのVirtualBenchを紹介します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: 入力オフセット電圧(Vos) と入力バイアス電流 (日本語吹替版)

オペアンプの DC 入力誤差の主要な寄与要因を適切に把握するには、どうすればよいでしょうか?

室温における入力オフセット電圧と入力バイアス電流の仕様を理解することは簡単です。  ただし、温度変化が全体像に影響を及ぼすとしたらどうでしょうか?  これらのパラメータに関してデータシートのグラフに掲載されている統計的な分布を正しく解釈し、全体的な誤差解析に正しく適用するには、どうすればよいでしょうか?  このセッションで、オペアンプの DC 入力誤差に対する 2 つの重要な寄与要因である  入力電圧オフセット(Vos)と入力バイアス電流(Ib)の全体像を理解しましょう。  単純な仕様に注目するのではなく、さまざまな入力段トポロジーやシリコン・プロセス・テクノロジーが Vos と Ib にどのような影響を及ぼすか、を考察します。  

このビデオ・シリーズでは、オペアンプの入力電圧オフセットと入力バイアス電流の理論を取り上げ、次に TINA-TI の回路シミュレーション機能を含むハンズオン・ラボにその理論を適用し、テスト装置を接続した実際の回路を使用して実験を行います。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: 電力損失と温度の関係(日本語字幕)

過熱はどのように発生するでしょうか。回路にヒートシンクは必要でしょうか。

このシリーズでは、オペアンプにおける電力損失と温度の関係について説明し、温度モデルを使用してさまざまな動作条件下でのアンプの接合部温度を計算する方法を示します。絶対最大定格と内部の過熱保護方式についても説明します。(日本語字幕)

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: スルーレート

正しいですか、間違いですか? オペアンプの出力電圧の大幅で急速な変化は常に、そのデバイスのスルーレートによって制限されます。

この答えが「正しい」とお考えの場合や、説明のつかないスルーレートの動作をこれまでに目にしたことがある場合には、このセッションをぜひご覧ください。  大信号と小信号に関する解析、スルー・ブースト、全温度範囲でのスルーレートの変化、スルーレートとフルパワー帯域幅の対比、Vos とスルーレートの関係について説明します。  さらに、スルーレートを制限する原因となる、オペアンプの内部構造も示します。

このビデオ・シリーズでは、オペアンプのスルーレートに関する理論を取り上げ、次に TINA-TI の回路シミュレーション機能を含むハンズオン・ラボにその理論を適用し、テスト装置を接続した実際の回路を使用して実験を行います。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: コモンモード除去と電源除去(英語)

除去は望ましい特性になることがあります。特に、コモン・モード電圧または電源電圧の変動に起因する誤差が発生する場合です。

このビデオ・シリーズでは、オペアンプに印加されるコモン・モード電圧または電源電圧に変化を加えると、AC と DC の両方にどのように誤差が引き起こされる可能性があるかを説明し、オペアンプの内蔵コモン・モード除去機能と電源除去機能を使用して、これらの誤差をどの ように緩和するかを示します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: 低歪み設計(英語)

歪みはリニア回路で解決が面倒な課題の 1 つです。何が原因で発生し、どのような方法で低減できるでしょうか?

このシリーズでは、アンプ内部と外部コンポーネント由来の歪みの発生源を紹介します。歪みを最小限に抑える設計方法についても説明します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ:  安定性

設計した回路が高精度の DC 出力を生成し、最終的に発振回路として動作してしまったことがありますか?

このシリーズを視聴した後は、そのような動作が再発することを防止するためのあらゆるツールと情報を入手できます。  このセッションでは、安定性に関する基本理論を扱い、SPICE を使用したシミュレーションにその理論を適用し、実際の回路を使用して実験を行います。  オペアンプの安定性に関する問題で一般的に見られる原因と、安定性を向上させるための一般的な補償技法と、それらに関連するトレードオフについても学びます。

このビデオ・シリーズでは、オペアンプの安定性に関する理論を取り上げ、次に TINA-TI の回路シミュレーション機能を含むハンズオン・ラボにその理論を適用し、テスト装置を接続した実際の回路を使用して実験を行います。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: 電気的オーバーストレス (EOS) (英語)

おや、何か臭いがするようです。  発煙しないことを目的とした「スモーク・テスト」が失敗したのはなぜでしょうか?

このシリーズでは、電気的オーバーストレスの原因と、電気的オーバーストレスに対する回路の堅牢性を向上させ、また堅牢性をテストする目的で使用できるいくつかの方法を取り上げます。  このシリーズのすべての例ではオペアンプを使用した回路を示しますが、これらの方法は他の部品を使用した回路にも適用できます。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: 基板レベルのトラブルシューティング(英語)

アプリケーション回路が機能しません! どうすればいいでしょう?

アナログ・セミナー TIプレシジョン・ラボ: オペアンプ・ビデオセミナー(日本語吹替、日本語字幕)

アナログ・セミナー TIプレシジョン・ラボ: オペアンプセミナー・ビデオ版(日本語吹替、日本語字幕)は、オフセット電圧から位相余裕の設定まで、オペアンプ回路の基礎を理解する理論の解説ビデオと、ラボの実践的な演習ビデオで構成されています。設計理論を評価ボードを用いて測定し、TINA-TI 回路シミュレータで実践的な設計演習をおこないます。専門技術知識の習得と能力開発を可能にし、アンプ設計に伴う検討事項を学ぶことができます。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: Vos and Ib (日本語吹替版)

Date:
March 23, 2015

Duration:
15:04
このトレーニングでは、オペアンプの VOS の仕様、温度変化に対する VOS のドリフト(温度ドリフト)、入力バイアス電流の仕様、温度変化に対する入力バイアス電流のドリフトについて説明します。また、TI 製のさまざまなオペアンプに関する VOS と IB の範囲も示します。
38 Results
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki