Hello World— 30 分钟内教您完成 3 项工业以太网协议
描述
在Process This 直播系列中, PHYTEC 将加入我们共同进行直播。 PHYTEC 是行业领先的模块系统集成商,将助力客户更快速,轻松地将复杂产品推向市场。
在研讨会的30 分钟里,PHYTEC 将展示如何使用3种最常见的工业以太网协议进行机器间通信。使用 PHYTEC phyCORE-AM64x 核心板作为硬件平台,并采用 TI AM6442 Sitara 处理器。
PHYTEC Pinger Demo 包括三个 phyCORE-AM64x 开发套件(核心板和底板)通过EtherCAT、EtherNet/IP 和 Profinet 进行通信。此 Demo 将通过开箱即用的示例来连接、通信和测试板对板的通信。
设置工业以太网协议并不容易,但PHYTEC 已经帮您完成了配置,简化了您的工作。PHYTEC 和 TI 的工程师利用现成的硬件平台和易于使用的软件向您展示如何加速您的下一个项目的设计。
网络研讨会主题包括:
- 介绍 PHYTEC 以及 phyCORE-AM64x 核心板(SOM)
- phyCORE-AM64x 开发套件开箱和启动
- Pinger Demo:演示 EtherCAT、EtherNET/IP 和 Profinet 板对板通信,比较 ping time、延迟和可靠性
- 选择 PHYTEC 客制化服务,为客户提供定制化的硬件、软件和样机成本优化解决方案,以及完整的交钥匙方案。
- 问答环节:3月4日场次有中国工程师在线答疑