注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 12/03/2021

例如 , 12/03/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 12/03/2021

例如 , 12/03/2021

排序方式:

321 結果

Current sensor and metrology architecture options

This section compares two types of current sensors used in electricity meters: current transformers and shunts.

Introduction to the TIDA-010036 reference design

This series provides an overview of the TIDA-010036 reference design which uses the ADS131M04 delta-sigma standalone ADC for sensing the voltage and current.

TIDA-010036 hardware design

An overview of the hardware used in the TIDA-010036 design, including the circuits used to translate the Mains voltage and current.

Designing software for 1-phase electricity meters that use standalone ADCs

This section covers the initialization code and algorithms that can be used to calculate metrology parameters in a single-phase system.

ADS131M04 current detection mode for detecting neutral removal tampering

This section discusses current detection mode, which is a special low-power mode of the ADS131M04 standalone ADC.

Calibration and metrology accuracy results

This section discusses the procedure used to calibrate the TIDA-010037 design and the results obtained with this design.

Summary

A summary of the entire “How to design 1-phase shunt electricity meters using standalone metrology ADCs” training series.
Test & Measurement and Motor Drives

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計

針對 DAQ 系統,TI 打造了三款重要的參考設計,講師針對這三款參考設計有相當詳細的說明,並詳細解說建構高精度 DAQ
Test & Measurement and Motor Drives

雙向大電流電池測試參考設計 – 兼顧高效與精準設計

本培訓課程針對電池檢測系統的解決方案以及 TI
Test & Measurement and Motor Drives

三相交流馬達速度控制法則 – 高效動力設計指南

本堂課針對三項交流馬達 (Three-phases AC drives) 有非常深入淺出的說明,包含馬達的構造與原理、應用範圍、Control
Test & Measurement and Motor Drives

開發智慧馬達動力 – BLDC 直流無刷馬達如何兼顧線路簡化與高功率密度

針對直流無刷馬達 (BLDC; Brushless DC) 的應用,並說明如何透過智慧閘驅動器 (Smart Gate Drive)
Test & Measurement and Motor Drives

打造精準馬達系統 - 使用 Delta-Sigma 調變器進行電流和電壓檢測

針對馬達中的電壓與電流量測,講師在這堂培訓課程中說明 Delta-Sigma 如何扮演在系統中重要的角色,以及 Delta-Sigma

主要ADC采样技术简介和SAR ADC原理介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
10:32
TI在电机系统中的电压电流采样技术详解(SAR ADC/Sigma Delta ADC详述及比较)

Sigma Delta ADC 工作原理介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
19:41
TI在电机系统中的电压电流采样技术详解(SAR ADC/Sigma Delta ADC详述及比较)

(一)课程概览

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
00:45
本课程主要介绍了针对工业及汽车系统的低EMI电源变换器的特点,并主要讲述了常用的降低EMI的方法和技巧。

(二)工业及汽车运用DCDC的主要特点

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
03:19
本课程主要介绍了针对工业及汽车系统的低EMI电源变换器的特点,并主要讲述了常用的降低EMI的方法和技巧。

Power amplifier biasing with precision DACs and ADCs

日期:
2019年 8月 13日

時間長度:
04:16
This video takes a look at how a device with integrated ADCs, DACs, and temperature sensors can be used in power amplifier biasing.

选择最适合您应用需求的ADC架构 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器

日期:
2019年 8月 13日

時間長度:
07:12
选择最适合您应用需求的ADC架构 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器

选择最适合您应用需求的ADC架构 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器

日期:
2019年 8月 13日

時間長度:
05:56
选择最适合您应用需求的ADC架构 第2部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器
321 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki