注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/26/2022

例如 , 01/26/2022

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/26/2022

例如 , 01/26/2022

排序方式:

505 結果

智慧駕駛新體驗 – TI DLP 技術打造智慧座艙抬頭顯示器與主動式車燈

DLP 於車用的應用簡介,主要著重在抬頭顯示器與智慧型頭燈。除了投影外,DLP

智慧汽車關鍵技術 - TI 先進 77GHz 雷達解決方案

日期:
2018年 5月 9日

時間長度:
31:45
講師針對雷達技術在汽車應用上到底可如何提供使用者最適合的設計與應用,尤其毫米波雷達mmWave具有相當可程式化的能力、可防水防塵,因此可應用在ADAS應用中的各種層面,此次影片更針對76~81GHZ mmWave sensor的應用與技術能力有詳細的分析。

智慧汽車的 mmWave 雷達解決方案技術指南_02

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
10:13
車用毫米波雷達的現況與未來發展

智慧汽車的 mmWave 雷達解決方案技術指南_01

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
16:10
車用毫米波雷達的現況與未來發展

智慧汽車的 mmWave 雷達解決方案技術指南

車用毫米波雷達的現況與未來發展

智慧汽車大未來 – 剖析 2019 車用市場與 TI 車用解決方案

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
14:58
本課程簡介了車用電子的趨勢與方向:更綠能、更有趣、更安全

智慧汽車大未來 – 剖析 2019 車用市場與 TI 車用解決方案

本課程簡介了車用電子的趨勢與方向:更綠能、更有趣、更安全

數位儀表板一手掌握 – TI Cluster 解決方案

日期:
2018年 5月 11日

時間長度:
23:50
TI 提供超過十萬個元件給超過十萬個全球客戶,在車用領域已有多年的深厚經驗與技術。車載資訊娛樂系統與儀表板包含多項應用與系統設計,例如HUD (Heads Up Display), Head unit, HMI 等等,講師特別介紹車用背光LCD的解決方案,在進行系統設計時需要注意的要點與目前最新的技術應用。

整合 EV/HEV 動力總成的組合架構及優勢概述 2

日期:
2020年 11月 15日

時間長度:
23:47
本課程中介紹電力驅動整合,說明 HEV、EV 的差異,並說明充放電整合的運用。

整合 EV/HEV 動力總成的組合架構及優勢概述 1

日期:
2020年 11月 15日

時間長度:
21:37
本課程中介紹電力驅動整合,說明 HEV、EV 的差異,並說明充放電整合的運用。

整合 EV/HEV 動力總成的組合架構及優勢概述

本課程中介紹電力驅動整合
車載全景攝影鏡頭

掌握車載全景攝影鏡頭系統設計精隨

日期:
2018年 5月 17日

時間長度:
48:26
本次影片主要是介紹關於FPD-LINK ADAS產品的系統設計。影片內容包含如何判斷SER-DES訊號連結品質, 如何使用診斷功能幫助優化系統設計,FPD-LINK基礎知識,以及產品可最佳化系統設計的特點,包含: frame sync、PoC、 同步和非同步模式、lock status 等等。
Automotive system design webinar

掌握車載全景攝影鏡頭系統設計精隨

本次影片主要是介紹關於 FPD-LINK ADAS 產品的系統設計。影片內容包含如何判斷SER-DES訊號連結品質,
德州儀器車用市場概覽

德州儀器車用市場概覽

日期:
2018年 5月 10日

時間長度:
26:25
TI 在車用市場已經耕耘多年,針對175個車用系統提供各式各樣的解決方案,講師針對TI四個主要的車用技術領域說明目前市場的潮流與技術方向,包含 ADAS、車身電子與照明、車載資訊娛樂系統與儀表板,以及混合式/電氣動力系統,也以幾個具代表性的TI參考設計說明未來車用電子的發展與創新特色。

基于超级电容和电池的系统后备电源设计

日期:
2022年 4月 4日

時間長度:
01:00:13
当今世界越来越多的系统,在主电源掉电时,要求能继续有一段时间的后备供电,以便完成一些关键的系统任务,从而实现系统安全关机。针对这些需求,储能原件超级电容和电池就在很多应用中得到了广泛的采纳。

基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
04:48
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。

基于GaN的高压大功率电源设计的优化

日期:
2022年 4月 4日

時間長度:
37:22
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 这些更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 这些因素加上高可靠性使 GaN 成为高压、大功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲深入探讨了拓扑选择、最佳工作频率、Layout、热管理、控制等主题,探讨了如何有效利用 GaN 来充分优化您的设计。

基于GaN的高压大功率电源设计的优化

日期:
2022年 4月 4日

時間長度:
32:22
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 这些更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 这些因素加上高可靠性使 GaN 成为高压、大功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲深入探讨了拓扑选择、最佳工作频率、Layout、热管理、控制等主题,探讨了如何有效利用 GaN 来充分优化您的设计。

可堆疊 DC/DC 轉換器系列

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
00:51
更多資訊請至 TI.com/TPS546D24A

升压转换器和升压变换器产品线介绍

日期:
2019年 9月 3日

時間長度:
01:44
欢迎来到TI升压产品的视频介绍。升压产品主要分为升压转换器和控制器,两者区别在于其功率管是否集成在芯片内部。集成功率管的升压转换器具有体积小,电路简单的特点。不集成功率管的升压控制器则能承载更大的功率。TI升压产品广泛应用于汽车娱乐系统,混动电动汽车系统;水表,POS机等工业应用场合;手机,音箱等消费类应用场景。
505 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki