注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/23/2022

例如 , 01/23/2022

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/23/2022

例如 , 01/23/2022

排序方式:

980 結果

如何更改LDC1000EVM默认传感器线圈

日期:
2014年 11月 4日

時間長度:
09:08
Alfred Gomes为您演示如何通过几个简单的步骤,如何用自己的线圈来改变 LDC1000EVM的默认传感器线圈。TI新近推出的LDC1000是世界上第一个电感数字转换器(LDC),开创了一个新的数据转换器类别。

如何将单相LM5122评估板配置为双相操作?

日期:
2014年 11月 4日

時間長度:
03:29
LM5122能够进行双向操作,且无需任何外部时钟。Eric为您展示如何将单相LM5122评估板配置为双相操作。

如何在保持高效的同时实现快速充电

日期:
2015年 6月 15日

時間長度:
03:50
当今面临的一个问题是各类电子设备经常会需要充电,TI 的 Maxcharge 技术解决方案能够实现电源在最高效率下给电池供电,以减少充电时间,还能同时降低散热。

如何使用超声波感应进行液位测量与识别

日期:
2015年 10月 10日

時間長度:
12:18
Matt 示范如何使用TDC1000-TDC7200EVM的超声波感应技术达到液位测量与识别功能。

在 12G-SDI 上延长电缆长度超过 100 米 LMH1219

日期:
2016年 6月 11日

時間長度:
07:36
Nasser 展示了在12G-SDI 上 如何扩展电缆长度超过 100 米 LMH1219

利用 TI LDC0851 差动电感应开关设计强大的非接触式电感应按钮

日期:
2017年 1月 4日

時間長度:
01:20
了解如何在一个简单、非接触式按钮的应用程序中使用 LDC0851 EVM。

全新的 DLP® 0.45 WXGA 芯片组和 LightCrafter™ 4500

日期:
2014年 11月 3日

時間長度:
03:29
认识 DLP 0.45 WXGA 芯片组和 DLP LightCrafter 4500 工具套件能提供给开发者的功能和好处。此芯片组和工具套件是 DLP 的最新技术发展,特别被设计适用于需要更高亮度和更高分辨率的产品开发,例如工业和医疗相关应用。

借助现成的耦合电感器缩小您的Fly-Buck™设计

日期:
2017年 3月 1日

時間長度:
04:41
Fly-Buck 架构提供了一种简单、低成本的方法来生成一个次级隔离型输出。观看视频了解更多Coilcraft使用现成的耦合电感器来降低BOM 成本和实现小尺寸解决方案的信息。

借助TI的 LDC0851 EVM开始使用电感应开关进行接近检测

日期:
2017年 1月 5日

時間長度:
02:14
如何将 TI 的 LDC0851 EVM用于近距离接近应用。

使用超声波感应轻松制作流量计

日期:
2015年 10月 10日

時間長度:
09:04
Antony 说明如何运用超声波传感技术为流量计及 TDC1000-TDC7200EVM 简化系统设计。

使用在具有大于100米线缆距离的 12G-SDI 的TI 双向 I/O 芯片 LMH1297 能提高 I/O 设计的灵活性

日期:
2017年 5月 5日

時間長度:
06:20
观看 Michael 如何使用在具有大于100米线缆距离的 12G-SDI 的TI 双向 I/O 芯片 LMH1297 来提高 I/O 设计的灵活性。

使用便携音响参考设计提高电源效率和减小音频失真

日期:
2015年 11月 20日

時間長度:
09:03
方翔回顾了紧凑型便携音箱参考设计,展示了如何使用LM3481升压转换器提高电源效率和减小音频失真。

使用TI 四芯毫微功耗运放器改进红外运动传感器设计及其在低功耗, 成本优化系统中应用

日期:
2017年 3月 22日

時間長度:
04:31
张健(TI应用工程师)详细演示使用TLV8544开发的低功耗,单芯片模拟前端(AFE)红外运动传感(PIR) 性能及操作. 演示系统使用BoostXL-TLV8544PIR BoosterPack 以及BoostXL-TLV8544PIR GUI用户界面软件,为观众展示实时检测性能及操作.

使用 TI 的 LMK61E2 高性能振荡器进行设计,实现卓越的抗震效果

日期:
2016年 6月 28日

時間長度:
06:06
Tim 说明了 TI 完全定制的 LMK61E2 高性能振荡器的优越抗振性 。请查阅 TI 引脚可选择和固定频率的时钟振荡器。

使用 TI 千兆物理层芯片 DP83867 轻松搞定 IEEE 802.3 标准

日期:
2015年 11月 6日

時間長度:
04:02
喩江博士为大家展示了如何使用 TI 最新的以太网物理层芯片DP83867 缩短设计时间, 轻松搞定 IEEE 802.3 标准 。

乙太網路供電 (PoE) 技術於網路攝影機的應用

本課程簡介了乙太網路供電的網路攝影機應用。課程分為五個部分:IP 攝影機系統的應用與 PoE 線路設計、什麼是 PoE 以及其應用、PoE 的工作原理、Ethernet 聯盟介紹以及 PoE 實際案例分享。

世界上第一个48通道LED显示驱动器

日期:
2014年 11月 8日

時間長度:
02:51
This video contains a demo of the 64x64 Full Color (R/G/B) LED Matrix with High Multiplexing Reference Design from the TI Designs Reference Design Library, alo

不要放弃这种久经考验的方法,请坚持使用TI的SIMPLE SWITCHER稳压器

日期:
2017年 1月 24日

時間長度:
00:44
当您在电源设计中放弃TI的SIMPLE SWITCHER稳压器转而选择便宜的仿制稳压器时,看看您接下来还会遇到什么……

不用为设计烦恼,请坚持使用TI的SIMPLE SWITCHER稳压器

日期:
2017年 1月 23日

時間長度:
00:53
当您在电源设计中放弃TI的SIMPLE SWITCHER稳压器转而选择便宜的仿制稳压器时,看看您接下来会遇到什么……

Zigbee SubGHz mesh network demo

日期:
2021年 2月 23日

時間長度:
01:38
See how you can use TI’s SimpleLink™ platform with the new Zigbee SubGHz protocol in connected building applications
980 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki