注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/22/2021

例如 , 09/22/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/22/2021

例如 , 09/22/2021

排序方式:

949 結果

降低接近感应设计中的噪声与干扰:抗电磁干扰的电容式感应解决方案

日期:
2015年 10月 10日

時間長度:
05:43
Yibo 在视频中演示了 FDC2214, 这是业界首款高分辨率电容式传感芯片,同时介绍了如何将它应用到接近式传感环境中,消除不需要的噪声并降低一般环境的干扰。

采用TI C2000开发的太阳能逆变器(一)

日期:
2017年 5月 4日

時間長度:
07:43
在能源挑战日趋严峻的背景之下,太阳能成为了一种新型和快速壮大的技术。以廉价和高效的方式发电是关键的需求,而 C2000 的 Piccolo MCU 拥有可满足上述两项需求的强大特性,从而使其成为太阳能逆变器控制的必然选择。本视频共有两部分,来自TI Technology Day 2011(上海)现场演讲。

采用 TI 的差动电感开关设计非侵入式流量计 LDC0851

日期:
2016年 6月 28日

時間長度:
03:46
观看 Luke 和 tarig 设计的非侵入式流量计和 TI 差分感性开关: LDC0851

采用 TI 的 差动电感开关简化液位 LDC0851

日期:
2016年 6月 28日

時間長度:
01:16
观看 Luke 用 TI 的新型差动感性开关 -ldc0851 来简化液位设计

运用 TI 低电流、高性能合成器 LMX2571 提升无线设计

日期:
2015年 10月 9日

時間長度:
09:52
Brian 向我们展示了如何将 LMX2571——这款 TI 最新的 PLL 合成器应用到低功耗无线通信中,例如手持对讲机和信号分析仪。

迎擊未來駕駛大商機 – TI Jacinto 解決方案布局數位駕駛艙、儀表板與 ADAS - part2

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
15:39
本課程簡介 Jacinto 的架構與應用範例。

輸入保護介紹 Hot-swap/ eFuse/ Power switch/ Oring

本課程介紹輸入保護設計:Hot-swap、eFuse、Power switch 以及 Oring,並比較其中的差異與工作原理。

車用超音波距離感測器趨勢與應用指南_02

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
11:51
本課程將由基礎概念開始講解超聲波雷達,以及設計要點,並延伸至超聲波雷達於車用系統的應用。

超级电容管理器 bq33100 实验 Demo 演示

日期:
2015年 8月 19日

時間長度:
05:39
您可通过观看本实验演示视频了解 bq33100 超级电容器,并学习如何使用该产品进行相关设计

电感评估模块LDC1000EVM入门演示

日期:
2014年 11月 4日

時間長度:
06:11
TI最近推出了业界首款电感数据转换器LDC1000,本视频将为您介绍LDC1000、如何使用GUI开始设计,以及需要记住的一些参数。最后还将向您提供在简单举例感应应用中使用的LDC1000EVM的简短演示。

汽车液晶显示屏解决方案

日期:
2015年 4月 7日

時間長度:
05:05
此参考设计可实现多点触控与触觉反馈、最先进的 I2C/SPI 接口 LED 背光控制器,调光比 >10,000:1、开关频率 ~2.2MHz、混合调光以及安全和容错/功能和环境光感应。

汽车启停系统参考设计演示

日期:
2015年 11月 20日

時間長度:
08:46
方翔演示了应用在汽车启停系统中的电池参考设计,LM3481 升压转换器能够在汽车仪表板应用中缓解电压骤降并提升EMI。

更小尺寸,更快充电速度——USB 方案的变革

日期:
2020年 12月 8日

時間長度:
05:40
本视频中,我们将介绍USB连接器的进化史,TI的USB产品为工业应用带来的裨益,工业适用的TI USB Type-C PD方案及其他USB产品。

智慧汽車的 mmWave 雷達解決方案技術指南_02

日期:
2019年 8月 16日

時間長度:
10:13
車用毫米波雷達的現況與未來發展

时域反射方便查故障 DP83822 10 兆/100 兆最低功耗的工业以太网屋里层芯片

日期:
2016年 11月 22日

時間長度:
04:19
Ross 解释了如何使用 DP83822 10/100 以太网 PHY 轻松找到您的 time-domain Reflectometry 系统设计中的故障

拒绝被解雇,请坚持使用TI的SIMPLE SWITCHER稳压器

日期:
2017年 1月 22日

時間長度:
00:59
当您在电源设计中放弃TI的SIMPLE SWITCHER稳压器转而选择便宜的仿制稳压器时,看看您接下来会遇到什么……

怎样设计去延长可穿戴产品电池寿命?

日期:
2016年 3月 9日

時間長度:
03:15
怎样设计以延长可穿戴产品电池寿命呢?观看视频,寻找答案吧。

德州仪器 TMS320C6474 DSP 评估板

日期:
2014年 11月 1日

時間長度:
04:29
德州仪器 TMS320C6474 DSP 评估板TMS320C6474是TI最新的高性能多核DSP,它集成了3个TMS320C64x+ DSP核,运行速度高达1GHz,并集成了多个高速接口和一些无线通信协处理器。TMS320C6474EVM板的主要用途包括: 1,对DSP的性能进行评估2,作为硬件设计的参考3,在用户

如何配置 TI 最新多通道电感式传感评估模块

日期:
2015年 10月 10日

時間長度:
08:46
Ben 从 TI 最新多通道 LDC 芯片的 GUI 软件开始进行详细介绍,包括如何轻松配置该模块, 并且串流与记录数据。
949 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki