注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/25/2022

例如 , 01/25/2022

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/25/2022

例如 , 01/25/2022

排序方式:

1361 結果

德州仪器 TMS320C6474 DSP 评估板

日期:
2014年 11月 1日

時間長度:
04:29
德州仪器 TMS320C6474 DSP 评估板TMS320C6474是TI最新的高性能多核DSP,它集成了3个TMS320C64x+ DSP核,运行速度高达1GHz,并集成了多个高速接口和一些无线通信协处理器。TMS320C6474EVM板的主要用途包括: 1,对DSP的性能进行评估2,作为硬件设计的参考3,在用户

带有备份存储器的外部RTC

日期:
2021年 4月 1日

時間長度:
05:08
The video will walk you through a simple GUI for using the MCU as an external real-time clock with backup memory.

带时间戳的电压监控

日期:
2020年 11月 17日

時間長度:
05:27
这个视频基于一个简单的GUI来讲解如何在不使用外部晶振的情况下在MCU上产生多个固定频率。
工業應用;網路研討會

工廠自動化智慧升級 – TI 可編程邏輯控制解決方案先進 AI 模組

針對工廠自動化與智慧升級,TI提供一系列 PLC AI 模組,講師以深入淺出的方式介紹 PLC (Programmable Logic Control) 概述、AI
外部可编程的看门狗定时器

外部可编程的看门狗定时器

日期:
2021年 2月 24日

時間長度:
04:48
The video will walk you through a simple GUI for using the MCU as a configurable external watchdog timer.

基于TI TDA3x ISP技术的替代后视镜方案演示(CMS应用)

日期:
2016年 8月 29日

時間長度:
01:12
基于TI TDA3x ISP技术的替代后视镜方案演示(CMS应用)

基于GaN的高压大功率电源设计的优化

日期:
2022年 4月 4日

時間長度:
37:22
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 这些更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 这些因素加上高可靠性使 GaN 成为高压、大功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲深入探讨了拓扑选择、最佳工作频率、Layout、热管理、控制等主题,探讨了如何有效利用 GaN 来充分优化您的设计。

基于GaN的三相三电平 ANPC 逆变器功率级设计

日期:
2021年 10月 13日

時間長度:
02:20
了解更多关于基于GaN的三相三电平 ANPC 逆变器功率级设计

基于GaN和C2000™的4kW单相图腾柱PFC参考设计

日期:
2021年 10月 13日

時間長度:
02:28
了解更多关于基于GaN和C2000™的4kW单相图腾柱PFC参考设计

基于 AM335x 国网充电桩 HM& 计费模块和采集系统 2.0 终端方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
29:20
基于 AM335x 国网充电桩 HM& 计费模块和采集系统 2.0 终端方案
MSP training video

同时输出独立的多路PWM

日期:
2021年 9月 10日

時間長度:
05:14
寻求更高效的PCB设计一直是我们的追求---- 降低BOM 成本、减少电路板上使用的器件、简化原理图和PCB布线等等。
msp, msp430, microcontroller, housekeeping mcu

可配置的系统唤醒控制器

日期:
2020年 11月 5日

時間長度:
03:13
The video will walk you through a simple GUI for using the programmable wake-up controller.
msp, msp430, microcontroller, housekeeping mcu

可配置的时钟源

日期:
2020年 11月 6日

時間長度:
04:01
The video will walk you through a simple GUI for using the programmable clock source.
双路8-bit PWM DAC

双路8-bit PWM DAC

日期:
2021年 5月 17日

時間長度:
04:59
本视频将为您介绍一个简单的 GUI,可实现将 MCU 作为双路8-bit PWM DAC使用。
Battery Pack Design TIDA-010030

剖析電動機車與電動腳踏車電池參考設計 TIDA-010030 Part 1

日期:
2019年 1月 28日

時間長度:
10:11
此款參考設計主要針對電動腳踏車(自行車)、電動機車(摩托車)的電池設計,如何增加電池組的壽命、較長的電池使用時間並降低系統電流損耗,最後如何整合各種保護機制最大化系統耐用性。

利用電腦視覺和 AI 打造更安全的機器人

日期:
2021年 5月 18日

時間長度:
01:28
了解 Jacinto™7 TDA4x 處理器如何透過電腦視覺和 AI 使更安全的自主移動機器人成為可能。

利用AI和深度学习技术提升基层诊疗能力

日期:
2021年 9月 29日

時間長度:
41:25
AI和深度学习在工业、医疗领域都有着广泛的应用。本视频着重于提供TI在处理器产品线的发展现状讲解,以及发展方向的前瞻性分享,并深入介绍了Sitara系列产品。

利用 TI 免费在线资源,即刻创建您的“Hello World”边缘 AI 应用

日期:
2021年 6月 11日

時間長度:
01:10:58
利用 TI 免费在线资源,即刻创建您的“Hello World”边缘 AI 应用,在本次网络研讨会中,您将学习到五项内容。此网络研讨会所需的所有工具和资源均可免费从网上获得。因此,您无需购买任何硬件且不需要任何 AI 软件开发经验即可参与其中。

分散型多轴电机控制

日期:
2021年 3月 25日

時間長度:
02:24
使用我们的分散型多轴伺服驱动架构,实现更精确的实时控制。
1361 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki