注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/18/2021

例如 , 10/18/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/18/2021

例如 , 10/18/2021

排序方式:

2412 結果

1.1 隔離式閘極驅動器概論

日期:
2019年 10月 1日

時間長度:
10:47
本課程講述了閘驅動的應用,並且如何最佳化。由淺到深講述閘驅動實際案例、硬/軟開關、高 dV/dt 與 di/dt,以及隔離式閘驅動設計。

1.1 高频降压变化器的局限

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
05:01
本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则。

1.1.1电压源

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
07:26
本次课程由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家更深入的了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。

1.1.2电流源

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
08:28
本次课程由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家更深入的了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。

1.1P-EV的框图

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
26:27
本课程主要介绍汽车 EV/HEV 应用中 48V 系统解决方案及 Inverter 和 Motor control 系统的典型电源方案

1.1T-BOX --- TI解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
45:23
本课程主要介绍 T-Box 的背景和应用情景,以及 T-box 的系统和方案

1.1USB PD概述

日期:
2021年 3月 30日

時間長度:
03:07
升-降压充电器的设计注意事项

1.1开关电源拓扑介绍

日期:
2020年 6月 17日

時間長度:
05:09
在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;

1.1汽车车身电机解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
05:33
主要介绍 TI 车身电机控制相关的产品和应用,包括电动尾门,天窗控制,空调面板控制等设计方案

1.1电机驱动器系统结构介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
03:44
本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。

1.1车用USB的设计挑战

日期:
2021年 1月 27日

時間長度:
02:24
TI 新一代车规级双口 USB 充电芯片亮相:小身材、高效率、轻松优化 EMI

1.2 数据转换器介绍 - 交流和直流参数

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
06:43
本章节对A/D转换中关键技术参数进行介绍,其中直流的参数包括输入电容,漏电流,输入阻抗,参考电压范围,积分非线性和差分非线性,交/直流参数包括失调误差,增益误差,共模抑制比,电源抑制比,信噪比和总谐波失真系数,最后还介绍了A/D转换器的不同输入结构。

1.2 AFE44××接收端 - DC校正机制

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
44:14
在本次直播中,我们将从穿戴设备的系统级设计出发,分别向您介绍TI的充电管理、电源设计、信号检测等产品在功耗控制、提升精度、减小体积方面的优势。

1.2 EMI的来源和车载应用的EMI标准CISPR 25

日期:
2020年 10月 28日

時間長度:
04:39
在这个视频中,我们介绍了功率变换器中的EMI来源,差模和共模EMI的区别,以及汽车应用的EMI 标准CISPR 25

1.2 LLC控制:更快,更强,更好---第二部分

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
09:47
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。

1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理

日期:
2020年 6月 11日

時間長度:
05:35
介绍升降压变换器的应用,实现方式和拓扑; LM5175控制的升降压变换器工作原理 ;设计举例;PCB板布局介绍 。

1.2 PFC+LLC拓扑介绍及损耗分析

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
09:23
本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。

1.2 PoE电源基础

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
04:39
以太网供电技术(PoE)是一种普遍使用的技术,用于为以太网连接的终端设备供电,通常需要获得许可的人员进行安装,例如,连接的照明设备,无线接入点,5G远程无线电单元等。

1.2 TI PMBus简介课程(一)

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
08:42
本课程介绍了PMBus的背景知识,基本应用要求和功能,应用拓扑,协议案例分析,PMBus的应用价值,以及如何在PMBus中应用AVS,量产应用,TI的PMBus产品方案。

1.2 TI RGB LED驱动器介绍

日期:
2020年 6月 9日

時間長度:
04:48
本次直播将系统介绍如何使用TI RGB LED驱动器提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50评估板套件实现人机交互界面的快速开发。
2412 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki