注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/16/2021

例如 , 09/16/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/16/2021

例如 , 09/16/2021

排序方式:

6202 結果

1.1 电网基础设施及交流模拟信号输入模块

日期:
2020年 6月 3日

時間長度:
04:08
TI 以能源为立业之基;我们的技术和系统专家持续地帮助创新工程师设计高效的电力输送和更智能的电网基础设施解决方案,以实现具有长期可靠性和面向未来的系统。 在本次直播中,您将了解到电网自动化设备模拟前端设计要点及 TI 在相关领域的设计方案。

1.1 电量计方案选型、基本功能介绍

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
30:22
随着使用电池的终端产品越来越多,如笔记本电脑、智能手机、蓝牙音箱、E-bike 等常见应用,市场对电池安全、电池续航、电池寿命、快速充电等等各方面的关注和要求也越来越高。

1.1 碳化硅和氮化镓器件的介绍、应用及优势

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
08:31
新兴的宽禁带(WBG)碳化硅和氮化镓功率器件越来越广泛地应用在电力电子产品中来提升效率和功率密度. 培训内容介绍了WBG功率器件特性, 及应用. 并且详细的分析了开关性能,损耗计算以及测试,仿真技巧.

1.1 谐振变换器拓扑综述

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:25
从2元和3元谐振拓扑基础开始,本课程将介绍谐振拓扑的关键特性,分析方法,控制挑战和设计考虑事项。 三个设计实例展示了具有高开关频率(〜1 MHz)或宽输出电压调节范围(2至1个输出电压调节水平)的谐振拓扑性能。 本次会议还介绍了一种新型谐振拓扑结构CLL谐振转换器,与传统的LLC串联谐振转换器相比具有尺寸和效率的优势。

1.1 谐振变换器拓扑综述

日期:
2021年 8月 17日

時間長度:
05:20
1.1谐振变换器拓扑综述

1.1 边缘背光照明

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
33:41
探讨车载 LED 背光驱动芯片在仪表,影音娱乐系统以及抬头显示中的应用

1.1 隔離式閘極驅動器概論

日期:
2019年 10月 1日

時間長度:
10:47
本課程講述了閘驅動的應用,並且如何最佳化。由淺到深講述閘驅動實際案例、硬/軟開關、高 dV/dt 與 di/dt,以及隔離式閘驅動設計。

1.1 高频降压变化器的局限

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
05:01
本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则。

1.1.1电压源

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
07:26
本次课程由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家更深入的了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。

1.1.2电流源

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
08:28
本次课程由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家更深入的了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。

1.1P-EV的框图

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
26:27
本课程主要介绍汽车 EV/HEV 应用中 48V 系统解决方案及 Inverter 和 Motor control 系统的典型电源方案

1.1T-BOX --- TI解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
45:23
本课程主要介绍 T-Box 的背景和应用情景,以及 T-box 的系统和方案

1.1USB PD概述

日期:
2021年 3月 30日

時間長度:
03:07
升-降压充电器的设计注意事项

1.1外部放大器的系统解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
30:36
本课程主要介绍 TI solution 的软硬件实现

1.1开关电源拓扑介绍

日期:
2020年 6月 17日

時間長度:
05:09
在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;

1.1汽车车身电机解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
05:33
主要介绍 TI 车身电机控制相关的产品和应用,包括电动尾门,天窗控制,空调面板控制等设计方案

1.1电机驱动器系统结构介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
03:44
本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。

1.1车用USB的设计挑战

日期:
2021年 1月 27日

時間長度:
02:24
TI 新一代车规级双口 USB 充电芯片亮相:小身材、高效率、轻松优化 EMI

1.2 ESD Essentials: ESD Working Voltage

日期:
2018年 3月 23日

時間長度:
03:26
This 3:30 min video discusses working voltage of ESD and how it is different from the more commonly known “breakdown voltage."

1.2 数据转换器介绍 - 交流和直流参数

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
06:43
本章节对A/D转换中关键技术参数进行介绍,其中直流的参数包括输入电容,漏电流,输入阻抗,参考电压范围,积分非线性和差分非线性,交/直流参数包括失调误差,增益误差,共模抑制比,电源抑制比,信噪比和总谐波失真系数,最后还介绍了A/D转换器的不同输入结构。
6202 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki