注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/16/2021

例如 , 09/16/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/16/2021

例如 , 09/16/2021

排序方式:

6189 結果

1.2 60GHz mmWave传感器

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
30:24
1.2 60GHz mmWave传感器

1.2 AFE44××接收端 - DC校正机制

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
44:14
在本次直播中,我们将从穿戴设备的系统级设计出发,分别向您介绍TI的充电管理、电源设计、信号检测等产品在功耗控制、提升精度、减小体积方面的优势。

1.2 AM5708工业派-匠牛社区与工业派

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
16:36
工业派是一个软硬件完全开源的基础平台,面向工业互联网、机器人、边缘计算、人工智能等领域,开发者可以简单快速的进行功能测试、算法验证、应用开发等工作。

1.2 EMI的来源和车载应用的EMI标准CISPR 25

日期:
2020年 10月 28日

時間長度:
04:39
在这个视频中,我们介绍了功率变换器中的EMI来源,差模和共模EMI的区别,以及汽车应用的EMI 标准CISPR 25

1.2 ESD工作电压

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
03:20
本系列培训我们会向大家介绍ESD,也就是静电释放的基本原理,并解释如何保护集成电路系统免受ESD损害。在后面几期视频中,我们会向大家介绍在选择合适ESD时需要考量的因素, 我们会介绍ESD的工作电压,IEC61000-4-2标准的解读。我们还会分析钳位电压对于电路保护的关键作用。在此之后,我们还会介绍二极管的电容对于信

1.2 LLC控制:更快,更强,更好---第二部分

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
09:47
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。

1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理

日期:
2020年 6月 11日

時間長度:
05:35
介绍升降压变换器的应用,实现方式和拓扑; LM5175控制的升降压变换器工作原理 ;设计举例;PCB板布局介绍 。

1.2 PFC+LLC拓扑介绍及损耗分析

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
09:23
本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。

1.2 PoE电源基础

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
04:39
以太网供电技术(PoE)是一种普遍使用的技术,用于为以太网连接的终端设备供电,通常需要获得许可的人员进行安装,例如,连接的照明设备,无线接入点,5G远程无线电单元等。

1.2 PRU Implement Industrial Communication

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
22:11
随着工业通信的不断发展,各种通信协议百花齐放,各类驱动器、控制器产品支持 EtherCAT, ProfiNET 的趋势也越发明显。本次直播通过对 TI Sitara 的工业通信方案及产品的介绍,通过实例演示让大家了解TI方案的实现原理及优势。

1.2 TI DLP 技术于 3D 扫描之应用

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
10:10
随着 3D 扫描应用越来越广泛,TI DLP 技术于 3D 扫描能提供高速、高精准与低价位等优点,适用于 3D 机器视觉与自动化光学检测。 本次直播中除了会讲解基础的 3D 介绍,也会针对 TI 4D SDK 做详细的解析。

1.2 TI PMBus简介课程(一)

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
08:42
本课程介绍了PMBus的背景知识,基本应用要求和功能,应用拓扑,协议案例分析,PMBus的应用价值,以及如何在PMBus中应用AVS,量产应用,TI的PMBus产品方案。
Types of Light Sources

1.2 TI Precision Labs - Ambient light sensors: Types of Light Sources

日期:
2020年 2月 18日

時間長度:
10:09
This video will discuss some of the common mechanisms by which light is generated and the different light sources that operate based on these mechanisms.

1.2 TI RGB LED驱动器介绍

日期:
2020年 6月 9日

時間長度:
04:48
本次直播将系统介绍如何使用TI RGB LED驱动器提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50评估板套件实现人机交互界面的快速开发。

1.2 TI 中功率音频功放设计概况

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
20:53
1、智能音箱市场趋势及设计挑战 2、TI 音频数模转换方案、TI 音频功放方案、TI 电源方案 3、人机交互体验和新设计——金属触控及 LED 驱动方案

1.2 TI毫米波雷达技术介绍 - AWR1xxx汽车雷达芯片

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
04:47
介绍了TI 77GHz毫米波雷达芯片,应用和相关的技术资源。

1.2 USB PD介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
06:59
简单介绍USB Type C 和功率传输概念、优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案介绍

1.2 串联电容降压变换器的工作模式

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
06:41
本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则。

1.2 为你的临界模式PFC提供超强动力 - PFC以及CRM PFC工作原理

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
05:11
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。

1.2 低功耗蓝牙HomeKit 应用

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
04:30
本系列视频介绍了SimpleLink 平台产品基于智能家居的一些应用,包括SimpleLink Wi-Fi关于HomeKit 的应用,SimpleLink BLE关于HomeKit 的应用,以及一个智能温控器的实现介绍。
6189 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki