注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/24/2021

例如 , 10/24/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/24/2021

例如 , 10/24/2021

排序方式:

6187 結果

1.2 低功耗蓝牙HomeKit 应用

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
04:30
本系列视频介绍了SimpleLink 平台产品基于智能家居的一些应用,包括SimpleLink Wi-Fi关于HomeKit 的应用,SimpleLink BLE关于HomeKit 的应用,以及一个智能温控器的实现介绍。

1.2 充电 IC 芯片对USB PD 的需求

日期:
2021年 3月 30日

時間長度:
03:08
升-降压充电器的设计注意事项

1.2 其他终端设备、结论和资源

日期:
2020年 6月 3日

時間長度:
24:34
TI 放大器的性能如何有助于实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度。我们为这些市场带来的创新技术,如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于通过减少组件和提高测试系统的可靠性来降低整体系统成本。

1.2 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) - 拓扑比较

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:52
本课程讲述了双向DC-DC变换器的应用概述和拓扑结构,重点描述了汽车,服务器和数据中心类的应用。对四相交错固定频率双向转换器和四相交错ZVS双向转换器的拓扑结构进行了对比,讲述了基于UCD3138的控制方案及其实现。并对测试数据的开关波形和效率进行了比较。

1.2 反激式变压器的磁心损耗

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
08:50
介绍如何通过优化变压器的绕组结构来减小变压器的磁心损耗,铜损和漏感损耗。并介绍了如何用屏蔽和抵消绕组的方法来平衡或减小共模噪声。

1.2 基于TL594的开关型电池测试设备方案介绍

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
04:29
TI不仅为电池测试设备提供各种高性能的模拟和数字产品,还针对电池测试设备提供了一些列的参考设计。在此次视频培训中,主要介绍了三种针对开关型的电池测试设备参考设计。分别是基于TL594的10A电池充放电电源板参考设计、基于LM5170的万分之一精度的50A电池充放电电路参考设计、针对6A以下应用的电池充放电参考设计。另外

1.2 基本二元和三元谐振拓扑

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:47
从2元和3元谐振拓扑基础开始,本课程将介绍谐振拓扑的关键特性,分析方法,控制挑战和设计考虑事项。 三个设计实例展示了具有高开关频率(〜1 MHz)或宽输出电压调节范围(2至1个输出电压调节水平)的谐振拓扑性能。 本次会议还介绍了一种新型谐振拓扑结构CLL谐振转换器,与传统的LLC串联谐振转换器相比具有尺寸和效率的优势。

1.2 多通道LED驱动器TPS9263x-Q1介绍

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
09:54
本课程将介绍主要的汽车尾灯,其他室外照明和室内照明的各种常见应用,以及各种应用中主要的设计关注点和线性产品能够为设计带来的优势。最后我们将介绍TI高边线性产品TPS9263x-Q1,TPS92830-Q1和TPS92610-Q1的主要功能和特性。

1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 --零点和极点

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
06:58
开关电源补偿设计相关知识介绍和指导

1.2 智慧头灯

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
12:21
本视频介绍汽车前照灯应用的开关式LED驱动器,包括单级头灯产品TPS92691/2、智慧型头灯产品TPS92662以及相应的恒流源TPS92515/8。

1.2 模拟信号输入模块设计考虑

日期:
2020年 6月 3日

時間長度:
01:25:21
TI 以能源为立业之基;我们的技术和系统专家持续地帮助创新工程师设计高效的电力输送和更智能的电网基础设施解决方案,以实现具有长期可靠性和面向未来的系统。 在本次直播中,您将了解到电网自动化设备模拟前端设计要点及 TI 在相关领域的设计方案。

1.2 正激与半桥拓扑

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
08:46
本课程只要对隔离拓扑做一个入门的介绍以及讨论一些典型的隔离拓扑。

1.2 电量计算法、常见终端产品方案选型

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
29:50
"随着使用电池的终端产品越来越多,如笔记本电脑、智能手机、蓝牙音箱、E-bike 等常见应用,市场对电池安全、电池续航、电池寿命、快速充电等等各方面的关注和要求也越来越高。

1.2 直接点亮背光

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
30:37
探讨车载 LED 背光驱动芯片在仪表,影音娱乐系统以及抬头显示中的应用

1.2 精密OpAmp技术

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
40:46
我们邀请了 TI 业务发展经理,介绍 TI 精密放大器产品的技术优势,探讨精密放大器产品在测试医疗领域的典型应用。帮助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点。 

1.2 软磁材料磁特性及其参数

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
23:16
磁性元件是电力电子功率变换器的关键器件之一,对变换器的效率、功率密度以及各项性能都有关键影响。功率变换器磁性元件的特点是工作于开关态高频大功率工况下。

1.2 隔離式閘極驅動器概論

日期:
2019年 10月 1日

時間長度:
08:22
本課程講述了閘驅動的應用,並且如何最佳化。由淺到深講述閘驅動實際案例、硬/軟開關、高 dV/dt 與 di/dt,以及隔離式閘驅動設計。

1.2 面对温暖环境的出色散热

日期:
2021年 1月 27日

時間長度:
10:46
TI 新一代车规级双口 USB 充电芯片亮相:小身材、高效率、轻松优化 EMI

1.2 驱动器设计考虑

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
08:58
新兴的宽禁带(WBG)碳化硅和氮化镓功率器件越来越广泛地应用在电力电子产品中来提升效率和功率密度. 培训内容介绍了WBG功率器件特性, 及应用. 并且详细的分析了开关性能,损耗计算以及测试,仿真技巧.

1.2 高性能LED驱动TLC5947展示板展示

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
03:31
"1、该视频展示了德州仪器最新量产带有内置可编程静态随机存储器以及电荷泵功能的9通道I2C接口LED驱动LP5569的性能,LP5569展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。
6187 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki