注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/23/2021

例如 , 09/23/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 09/23/2021

例如 , 09/23/2021

排序方式:

159 結果
DLP machine vision

TI DLP 技術實現先進 3D 感測技術與光譜儀品質檢驗 Part 5

日期:
2018年 11月 27日

時間長度:
09:53
Part 5: 講師最後舉例說明 DLP 技術在工廠自動化領域中已經如何應用以及新技術帶來的產品優勢,例如水果甜度檢測、品質檢驗 (水果成熟度)、薄膜檢測、成份檢測(乳液成份與濃度)、回收業分類與檢測等,最後說明目前已可以使用的 EVM。
Precision DAC

Demystifying circuit design with Precision DAC Part 1

日期:
2018年 12月 7日

時間長度:
14:53
Part 1: Speaker starts from a Precision DAC portfolio table to introduce the features as well as the popular application in the industrial market.
Precision DAC

Demystifying circuit design with Precision DAC Part 2

日期:
2018年 12月 7日

時間長度:
15:38
Part 2: In this speaker addresses the resistor ladder (3-bit), the theory and the way it works. Also introduce the R-2R DAC’s advantage, disadvantage and the ap
Precision DAC

Demystifying circuit design with Precision DAC Part 3

日期:
2018年 12月 7日

時間長度:
10:30
Part 3: Some people may be confuses about the zero code error and offset error. In this session, speaker also briefs on the gain error, DNL, monotonicity...etc.
Precision DAC

Demystifying circuit design with Precision DAC Part 4

日期:
2018年 12月 10日

時間長度:
14:19
Part 4: In this part, the speaker further introduces Glitch and its sources, major carry transition, glitch vs. DAC structure, glitch reduction techniques … etc
Time of Flight & LIDAR (ToF) - Optical Front End Reference Design

Time of Flight & LIDAR - Optical Front End Reference Design

日期:
2018年 12月 13日

時間長度:
04:46
Reference design overview that showcases TI high speed amplifiers, comparators, and time-to-digital converters in a optical time of flight (ToF) system.
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 1

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
10:59
Part 1: 針對 SAR ADC drive, Differential 或 single-ended 哪種比較好? 講師以 TIDA-01053 參考設計為例,此款設計是用於為高動態範圍儀表最佳化 THD,噪聲和 SNR 的 ADC 驅動器參考設計。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 2

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
11:54
Part 2: 講師進一步說明 Small-signal overshoot vs. Phase margin, Noise simulation setup 的分析, Noise simulation vs. Measurement 可導出的相關結論等等。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 3

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
11:49
針對 DAQ 系統,TI 打造了三款重要的參考設計,講師針對這三款參考設計有相當詳細的說明,並詳細解說建構高精度 DAQ 系統需要注意的設計要點。在此章節講師開始介紹 TIDA-01052 參考設計,主要探討電源對系統設計的影響。講師從系統的簡圖開始說明電路的配置,進而說明 OPA625 與 THS4551 扮演角色。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 4

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
09:21
Part 4: 進一步說明 THS4551 在系統中的 simulation,並進一步說明 THS4551 的優勢與特色。另外也呈現了 OPA625 與 THS4551 的各種測試結果,並說明如何可以極大化 Linearity performance,最後講師進一步說明 TIDA-01050 參考設計。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 5

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
09:46
Part 5: 講師說明在設計 ADC 系統設計時幾個重要的觀念,以及選料時需要注意的規格,例如如何計算 Amplifier noise 去滿足理想的 SNR 值。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 6

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
11:39
Part 6: 講師進一步介紹 ADS8910B 的特色以及它如何可以為系統帶來何種優勢,也說明 Charge bucket filter、系統需要的 Driver bandwidth以及 Stability simulation (Zo vs Zload) 等各像進行系統設計時需要注意的重點。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 7

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
09:42
Part 7: 針對 Stability Simulation 講師說明各個需要注意的面向,包含 Noise gain and Signal gain、Noise gain shaping technique 等。
DAQ system

打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計 Part 8

日期:
2019年 3月 13日

時間長度:
09:16
Part 8: 在最後的章節,講師詳細針對 Stability Simulation 的各種面向與判斷做詳細的說明,包含 Frequency response comparison, Noise comparison 等,並佐以各種不同的 case 說明。
Current sensing

電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計 Part 1

日期:
2019年 3月 15日

時間長度:
12:04
Part 1: 為何需要監控Voltage 與 Current? 講師以最基礎的觀念破題,說明Voltage 與 Current 對於系統的影響。接續說明 voltage sensing以及Common-Mode Voltage and Directionality。
Current sensing

電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計 Part 2

日期:
2019年 3月 15日

時間長度:
11:20
Part 2: 深入探討 Current shut monitor (CSM) 架構與設計時需要注意的要點以及選擇 Amplifier 的考量因素。
Current sensing

電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計 Part 3

日期:
2019年 3月 15日

時間長度:
10:41
Part 3: 說明如何選擇一個適合的 Shunt Resistor,並以範例輔佐說明。另外說明在 CSM 設計時常見的錯誤類型
Current sensing

電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計 Part 4

日期:
2019年 3月 15日

時間長度:
10:16
Part 4: 本段落更深入的探討 Offset errors,從 Offset errors 的成因與種類,以及如何計算。最後說明如何可以降低 Errors。
Battery test equipment

雙向大電流電池測試參考設計 – 兼顧高效與精準設計 Part 1

日期:
2019年 3月 25日

時間長度:
10:38
Part 1: 在本章節講師以電池的製造缺切入,說明製造時那些項目會影響到電池的壽命。進而說明電池充放電的控制、保護機制、電池溫度等等電池量測的重點要素。也說明如何在 TI 網站中找到相關資訊。
159 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki