注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/16/2021

例如 , 10/16/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/16/2021

例如 , 10/16/2021

排序方式:

8153 結果

1.1 LLC控制:更快,更强,更好---第一部分

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
03:14
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。

1.1 RGB LED人机交互应用场景分析

日期:
2020年 6月 9日

時間長度:
04:52
本次直播将系统介绍如何使用TI RGB LED驱动器提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50评估板套件实现人机交互界面的快速开发。

1.1 Smartwatch框图 - TI的示例解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
37:50
在本次直播中,我们将从穿戴设备的系统级设计出发,分别向您介绍TI的充电管理、电源设计、信号检测等产品在功耗控制、提升精度、减小体积方面的优势。

1.1 TI mmWave解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
22:41
1.1 TI mmWave解决方案

1.1 TI PMBus简介课程

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
01:12
本课程介绍了PMBus的背景知识,基本应用要求和功能,应用拓扑,协议案例分析,PMBus的应用价值,以及如何在PMBus中应用AVS,量产应用,TI的PMBus产品方案。
What is light and why measure light

1.1 TI Precision Labs - Ambient light sensors: What is Light and Why Measure Light

日期:
2020年 2月 18日

時間長度:
08:40
This video will discuss the fundamental properties of light relevant to light sensing and will touch on the reasons why one would want to measure light.

1.1 TI在智能家电领域的新型传感技术--总体介绍

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
08:58
本培训课程介绍智能家居的家用电器典型传感器应用,并讲解TI部分新型工作原理,设计方案以及应用场合。产品包括电感式,电容式非接触式传感器,常规的温湿度传感器,以及3D-ToF。

1.1 TI毫米波雷达在汽车领域的最新应用 - TI的mmWave技术产品

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
26:16
主要介绍TI毫米波雷达的产品系列在汽车领域的最新应用方案和软硬件设计资源。

1.1 TI毫米波雷达技术介绍 - 技术概览

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
03:34
介绍了TI 77GHz毫米波雷达芯片,应用和相关的技术资源。

1.1 USB Type C介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
05:18
简单介绍USB Type C 和功率传输概念、优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案介绍

1.1 为你的临界模式PFC提供超强动力 - 课程介绍

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
03:06
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。

1.1 主要ADC采样技术简介和SAR ADC原理介绍

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
10:32
TI在电机系统中的电压电流采样技术详解(SAR ADC/Sigma Delta ADC详述及比较)

1.1 什么是以太网供电?

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:33
以太网供电技术(PoE)是一种普遍使用的技术,用于为以太网连接的终端设备供电,通常需要获得许可的人员进行安装,例如,连接的照明设备,无线接入点,5G远程无线电单元等。

1.1 什么是静电释放ESD

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
02:26
本系列培训我们会向大家介绍ESD,也就是静电释放的基本原理,并解释如何保护集成电路系统免受ESD损害。在后面几期视频中,我们会向大家介绍在选择合适ESD时需要考量的因素, 我们会介绍ESD的工作电压,IEC61000-4-2标准的解读。我们还会分析钳位电压对于电路保护的关键作用。在此之后,我们还会介绍二极管的电容对于信

1.1 关于提高电机驱动的性能和可靠性

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
14:28
我们将演示如何利用 TI 的电容隔离技术实现更高的性能和系统稳健性。无论您是在寻找简单的设计变更还是革命性的新设备,TI 都能帮助您找到提供增强您设计的解决方案。

1.1 功率变换器磁性元件的作用

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
13:30
磁性元件是电力电子功率变换器的关键器件之一,对变换器的效率、功率密度以及各项性能都有关键影响。功率变换器磁性元件的特点是工作于开关态高频大功率工况下。

1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑

日期:
2020年 6月 11日

時間長度:
18:09
介绍升降压变换器的应用,实现方式和拓扑; LM5175控制的升降压变换器工作原理 ;设计举例;PCB板布局介绍 。

1.1 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) - 应用概览

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
04:40
本课程讲述了双向DC-DC变换器的应用概述和拓扑结构,重点描述了汽车,服务器和数据中心类的应用。对四相交错固定频率双向转换器和四相交错ZVS双向转换器的拓扑结构进行了对比,讲述了基于UCD3138的控制方案及其实现。并对测试数据的开关波形和效率进行了比较。

1.1 反激与FlyBuck拓扑

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
07:56
本课程只要对隔离拓扑做一个入门的介绍以及讨论一些典型的隔离拓扑。

1.1 反激式变压器的概论

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
07:59
介绍如何通过优化变压器的绕组结构来减小变压器的磁心损耗,铜损和漏感损耗。并介绍了如何用屏蔽和抵消绕组的方法来平衡或减小共模噪声。
8153 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki