注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/17/2021

例如 , 10/17/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/17/2021

例如 , 10/17/2021

排序方式:

8153 結果

1.2 TI SimpleLink低功耗蓝牙技术 CC2640R2F 概述B

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
14:19
介绍 TI SimpleLink 低功耗蓝牙产品 CC2640R2F 和阿里云IoT 智能生活开放平台 iLOP ,以及怎样利用现有的 SDK 开发您的产品,缩短您产品开发的周期。

1.2 TI 中功率音频功放设计概况

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
20:53
1、智能音箱市场趋势及设计挑战 2、TI 音频数模转换方案、TI 音频功放方案、TI 电源方案 3、人机交互体验和新设计——金属触控及 LED 驱动方案

1.2 TI 无传感电机控制算法介绍-增强滑膜及高频注入算法

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
19:19
单芯片实现无传感电机控制与PFC控制的实现方法及相关注意事项.

1.2 TI毫米波雷达在汽车领域的最新应用 - mmWave技术在汽车领域的应用

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
26:53
主要介绍TI毫米波雷达的产品系列在汽车领域的最新应用方案和软硬件设计资源。

1.2 TI毫米波雷达技术介绍 - AWR1xxx汽车雷达芯片

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
04:47
介绍了TI 77GHz毫米波雷达芯片,应用和相关的技术资源。

1.2 TI电池管理方案在手持式吸尘器上的应用

日期:
2020年 6月 11日

時間長度:
02:47
手持式吸尘器的典型应用以及TI的相应方案推荐。

1.2 USB PD介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
06:59
简单介绍USB Type C 和功率传输概念、优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案介绍

1.2 串联电容降压变换器的工作模式

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
06:41
本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则。

1.2 为你的临界模式PFC提供超强动力 - PFC以及CRM PFC工作原理

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
05:11
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。

1.2 低功耗电源轨方案介绍

日期:
2021年 1月 7日

時間長度:
27:00
低功耗电源轨方案介绍

1.2 低功耗蓝牙HomeKit 应用

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
04:30
本系列视频介绍了SimpleLink 平台产品基于智能家居的一些应用,包括SimpleLink Wi-Fi关于HomeKit 的应用,SimpleLink BLE关于HomeKit 的应用,以及一个智能温控器的实现介绍。

1.2 充电 IC 芯片对USB PD 的需求

日期:
2021年 3月 30日

時間長度:
03:08
升-降压充电器的设计注意事项

1.2 关于提高逆变器的性能和可靠性

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
18:43
我们将演示如何利用 TI 的电容隔离技术实现更高的性能和系统稳健性。无论您是在寻找简单的设计变更还是革命性的新设备,TI 都能帮助您找到提供增强您设计的解决方案。

1.2 其他终端设备、结论和资源

日期:
2020年 6月 3日

時間長度:
24:34
TI 放大器的性能如何有助于实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度。我们为这些市场带来的创新技术,如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于通过减少组件和提高测试系统的可靠性来降低整体系统成本。

1.2 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) - 拓扑比较

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:52
本课程讲述了双向DC-DC变换器的应用概述和拓扑结构,重点描述了汽车,服务器和数据中心类的应用。对四相交错固定频率双向转换器和四相交错ZVS双向转换器的拓扑结构进行了对比,讲述了基于UCD3138的控制方案及其实现。并对测试数据的开关波形和效率进行了比较。

1.2 反激式变压器的磁心损耗

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
08:50
介绍如何通过优化变压器的绕组结构来减小变压器的磁心损耗,铜损和漏感损耗。并介绍了如何用屏蔽和抵消绕组的方法来平衡或减小共模噪声。

1.2 国网采集系统 2.0 TI 解决方案

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
25:03
当前新一轮电力体制改革全面推进,国网强调智能电网和三集五大体系建设持续深入,电动汽车充换电,分布式电源接入,四表合一对现有的采集系统的数据项,采集频度,数据完整性以及及时性都提出了更高的要求,基于 AM335x 采集系统 2.0 应运而生。

1.2 基于TL594的开关型电池测试设备方案介绍

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
04:29
TI不仅为电池测试设备提供各种高性能的模拟和数字产品,还针对电池测试设备提供了一些列的参考设计。在此次视频培训中,主要介绍了三种针对开关型的电池测试设备参考设计。分别是基于TL594的10A电池充放电电源板参考设计、基于LM5170的万分之一精度的50A电池充放电电路参考设计、针对6A以下应用的电池充放电参考设计。另外

1.2 基本二元和三元谐振拓扑

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
05:47
从2元和3元谐振拓扑基础开始,本课程将介绍谐振拓扑的关键特性,分析方法,控制挑战和设计考虑事项。 三个设计实例展示了具有高开关频率(〜1 MHz)或宽输出电压调节范围(2至1个输出电压调节水平)的谐振拓扑性能。 本次会议还介绍了一种新型谐振拓扑结构CLL谐振转换器,与传统的LLC串联谐振转换器相比具有尺寸和效率的优势。

1.2 多通道LED驱动器TPS9263x-Q1介绍

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
09:54
本课程将介绍主要的汽车尾灯,其他室外照明和室内照明的各种常见应用,以及各种应用中主要的设计关注点和线性产品能够为设计带来的优势。最后我们将介绍TI高边线性产品TPS9263x-Q1,TPS92830-Q1和TPS92610-Q1的主要功能和特性。
8153 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki